カリキュラム(シリーズ)

Works With 2020:タッチレス温度モニターの設計方法

このトレーニングでは、Silicon Labs の Bluetooth 開発キットを使用して、視覚的および聴覚的両方のフィードバックを提供するタッチレス温度モニターの設計方法について説明します。

概要

新型コロナウィルスのパンデミック中に導入される多くの課題のうちの 1 つは、いかに迅速かつ効率的に職場復帰した従業員の体温を監視して熱を検知するかということです。 これを実現するための 1 つの方法は、温度閾値を超えた場合に、視覚的および聴覚的なフィードバックと警告の両方を提供できる、真にタッチレスな温度監視ステーションを作成することです。

このトレーニングでは、Silicon Labs の Bluetooth 開発キットに TE サーモパイル・センサーをインターフェースする方法、Bluetooth のサービスと特性を使用して、結果として得られた温度を IOS デバイスに送信する、これをすべて Simplicity Studio を使用しておこなう方法をチュートリアル形式で説明します。



Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

今年の主要なIoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、テクニカルIoTトレーニング・セッションを体験してください。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software