ビデオ素材

タッチレス温度モニター:Q&A

本資料は、 Works With 2020の 3/3 です:タッチレス温度モニターの設計方法

このトレーニングでは、Silicon Labs の Bluetooth 開発キットを使用して、視覚的および聴覚的両方のフィードバックを提供するタッチレス温度モニターの設計方法について説明します。

概要

今までに当社がレビューしてきたタッチレス温度センサーの設計に関するラウンドテーブル形式の Q&A をご覧ください。Connected Development の David Hoover と Silicon Labs のチームが、一般的な質問に回答します。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software