Matter とスマートホームエコシステムの基礎

IoT相互運用性の現状を理解することは、スマートホームエコシステムを総合的に理解することから始まります。現在はサイロ化されていますが、エコシステムは、ユーザ、IoTデバイスメーカー、エコシステムプロバイダなど、すべてのステークホルダーのニーズに対応するスマートホーム事業向けの実証済みの成長プラットフォームです。Matterとオープンなエコシステムモデルの導入により、優れた製品を拡張できる可能性がさらに高まっています。

ここでは、ユーザ、エコシステムプロバイダ、デバイスメーカーそれぞれの独自の視点を考慮しながら、以下の質問に包括的に回答します。

  • スマートホームエコシステムの利点とは?
  • 現在、スマートホーム業界で最も一般的な課題とは?
  • Matterはこれらの課題にどのように対応するのか?

はじめに

意思決定者と製品マネージャーのためのMatterとスマートホームエコシステムの基礎

 スマートホームエコシステムが存在する理由とは?今日のサイロ化されたスマートホーム業界の何が問題なのか?デバイスメーカーがMatterに投資すべき理由とは?Matterは、消費者とデバイスメーカーにとって物事をどのように変えるのか?IoT相互運用性の現状を理解することは、将来、オープンなMatter対応市場で成功するために不可欠です。このホワイトペーパーでは、統一されたIoTエコシステムが消費者の視点からだけでなく、設計の意思決定者や製品マネージャーの視点からも重要である理由を探ります。

スマートホームエコシステム

スマートホームエコシステムが重要な理由とは?

この質問に答えるには、エコシステムのユーザやプロバイダ、スマートホームのデバイスメーカーを含む、すべての主要なエコシステム関係者の視点から検討する必要があります。関与するすべての人はエコシステムの恩恵を受けなければなりません。さもなければ、エコシステムは持続されず、Matterの背後にある究極のビジョンであるスマートホームアプリケーション、サービス、および製品のエコシステムの成功は実現できません。

 では、なぜスマートホームエコシステムプロバイダはエコシステムを開発し、拡大しているのか?なぜ消費者はエコシステムに属する製品の購入を好むのか?IoTデバイスメーカーが、1つまたは複数のエコシステムの一部として機能する製品を開発・構築している理由は何か?以下のセクションでは、すべてのステークホルダーの視点から、エコシステムの主な利点について説明します。

スマートホームエコシステムの利点とは?

ユーザエコシステムプロバイダ デバイスメーカー 
馴染みのあるユーザ体験とユーザインターフェイス(UX/UI)。収益化 - 広告オーディエンスの拡大、クラウドサービスの販売、携帯電話のサブスクリプションなどエコシステムバッジを活用して、製品の売上を伸ばす。
スマートフォン、スマートスピーカー、テレビなどの統合ユーザインターフェイス(アプリ)サービスとサブスクリプションの採用を加速する。一体となって機能する複数の製品で構成されるソリューションを開発する。
すべてのスマートホームデバイスを同じ制御デバイスとアプリで制御する。サービスやサブスクリプションの定着度と顧客ロイヤルティを強化する。何百万人もの人々に馴染みのある実績のあるユーザ体験とインターフェイス (UX/UI)。
エコシステムの多くのデバイスを組み合わせて自動化されたソリューションを構築する。顧客情報、利用パターン、行動データなどを収集する。エコシステム固有のSDKとAPI。

ユーザはスマートホームエコシステムの利便性を好む

 エコシステム固有のSDKとAPI。Amazon、Apple、Samsung SmartThings、Googleなどの主要なスマートホームエコシステムブランドは、数十年にわたりグローバルにサービスを展開しています。世界中の何百万人もの人々が、それらのユーザ体験とインターフェイス (UX/UI) に慣れ親しんでいます。物事がどのように機能するかを知っているという純粋な利便性により、人々は特定のエコシステムプロバイダに対するロイヤルティを維持します。プロバイダは、ユーザが毎日使用する以下のようなさまざまなデバイスに、ユーザインターフェイスをシームレスに統合しています。スマートフォン、タブレット、スマートスピーカー、テレビなど。スマートホーム製品のユーザにとって、お気に入りのエコシステムをサポートするデバイスを購入し、モバイルアプリ、スマートスピーカー、テレビなど、同じユーザインターフェイスを介してすべてのデバイスを制御することは非常に簡単です。さらに、同じエコシステムをサポートする特定のメーカーのデバイスは、通常、エコシステムを介して組み合わせ、自動化、制御することができ、ユーザ価値を高めることができます。

プロバイダは収益化にエコシステムを利用する

多くのエコシステムプロバイダは、エコシステムのユーザベースの開発と成長に対してさまざまなインセンティブを持っています。しかし、それらすべてに共通する要因がいくつかあります。通常、スマートホームエコシステムは、広告の視聴者数を増やしたり、クラウドサービスの採用を増やしたり、ソフトウェア・アズ・ア・サービスやモバイル通信サービスなどのさまざまなサブスクリプションを販売したりするなど、プロバイダの他の領域でのビジネスを成長させるための手段となります。エコシステムは、プロバイダが他のサービスやサブスクリプションの定着度や顧客ロイヤルティを強化し、より多くの顧客情報、行動データ、利用パターンなどを収集できるようにするうえで役立ちます。

デバイスメーカーは、スマートホームエコシステムを通じてユニット売上高を増やし、コストを削減します。

Amazon Alexa、Apple HomeKit、Samsung SmartThings、Google Homeなどの人気のあるスマートホームエコシステムには、世界中に何百万人もの忠実なユーザがいます。彼らは、お気に入りのエコシステムのユーザ体験とユーザインターフェイスに慣れ親しんでおり、新しいデバイスのセットアップ方法など、物事がどのように機能するかを知っています。人気のあるエコシステムの膨大なユーザベースは、IoTデバイスメーカーが製品の販売を迅速かつ世界的に拡大するうえで役立ちます。また、エコシステムにより、デバイスメーカーは多くのデバイスから自動化ソリューションを作成し、より広範な製品ラインの販売を促進し、消費者や家庭の支出に占めるシェアを増やすことができます。さらに、すでに世界中の何百万人ものユーザに馴染みのある、すぐに使え、テスト済み、現場で実証済みのエコシステムのユーザ体験とインターフェイスにより、デバイスメーカーの市場リスクと製品開発コストが削減されます。

 

今日の課題 – エコシステムのサイロ化

今日、スマートホーム業界は、国境を越えた相互運用性の欠如により、いくつかのテクノロジーサイロに細分化されています。1つのスマートホームエコシステムに属するデバイスは、他のエコシステムのデバイスでは動作しません。エコシステムのサイロがIoTデバイスメーカーやユーザに与える影響とは?

 

デバイスメーカーの課題:断片化されたユーザベース

デバイスメーカーの主な課題は、相互運用性のない複数のサイロ化されたスマートホームエコシステムにわたる断片化されたユーザベースです。これは、さまざまな形でデバイスメーカーに影響を与えます。まず、各エコシステムは独自のアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) を提供するので、デバイスメーカーはそれを介してデバイスをクラウドに統合する必要があります。さらに、従うべきエコシステム固有の相互運用性テストと認証プロセスがあり、開発コストと製品化までの時間が増大します。最悪の場合、複数のエコシステムのユーザに対応するために、製品ごとに複数のバリエーションまたは在庫管理単位 (SKU) を生成し、維持する必要があります。断片化されたユーザベースにより、製品開発コスト、運用コスト、製品化までの時間が増大します。

消費者の課題:デバイス間の相互運用性が低い

エコシステムCSmartホームのユーザ体験では、デバイスメーカーとは反対の視点からエコシステムの課題を経験します。スマートホーム製品は異なるサイロに細分化されており、1つのエコシステムのスマートホームデバイスは別のエコシステムのスマートスピーカーやアプリでは操作できず、その逆も同様であるため、ユーザは混乱しています。ユーザは、デバイスを管理および操作するために複数のアプリ、ゲートウェイ、サブスクリプションを必要とする場合があり、自宅での手間が増え、無駄な出費が発生します。消費者は、自宅で他のデバイスと連携するかどうか分からないため、新しいデバイスを購入することを躊躇し、スマートホームの採用が遅れることになります。

Matterがエコシステムのサイロ化を解消する

Matterは、さまざまなスマートホームエコシステムとブランドの製品間に普遍的な相互運用性をもたらし、デバイスのセットアップと使いやすさを簡素化します。これはGoogle Weave、Apple HomeKit、Zigbeeなど、既存の実証済みのプロトコルの最良の部分から構築された、アプリケーションレベルのプロトコルです。Matterは、世界をリードする 3 つのワイヤレス技術、すなわち、動作にはWi-FiThread、簡単なセットアップにはBluetooth Low Energyを使っています。

Matterで既存のプロトコルをブリッジする

Matter標準には、スマートホームゲートウェイなどで実行される論理ソフトウェアコンポーネントである、いわゆるMatterブリッジが含まれます。ZigbeeやZ-Waveなどの他のプロトコルを使用するデバイスをMatterシステムにブリッジすることで、デバイスメーカーはMatterの時代において現在のスマートホーム製品ラインの寿命を延ばし、収益と利益を増やすことができます。

ユーザにとってのMatterの利点

Matterプロトコルは、ワイヤレスで、エコシステム対応のスマートホームデバイスのユーザ体験と使いやすさを向上させます。Matterが有効であれば、ユーザはベンダーやエコシステムプロバイダに関係なく、任意のスマートホームエコシステムに属する任意のブランドのスマートホームデバイス(照明、サーモスタット、ロックなど)を、任意のアプリやスマートスピーカーで操作できるようになります。Matterデバイスのコミッショニングは、開封時の体験を大幅に簡素化します。

次に、Matterは小売業における消費者の混乱を軽減します。ユーザは、Matterラベルが貼付されている限り、
購入した新しいスマートホームデバイスが自宅の他のデバイスと確実に連携して動作することが分かるため、安心して購入できます。

スマートホームエコシステム

世界最大のスマートホームエコシステムに参加する 

Matterを使用すると、デバイスメーカーはAmazon、Apple、Samsung SmartThings、Googleなど、すべての人気のあるスマートホームエコシステムのユーザに、単一のMatter対応ソリューションで対応することで、収益成長を加速できます。すべてのエコシステムの単一SKUにより、売上利益が増大します。

スマートホームの採用

スマートホームの採用を加速させる

Matterにより、消費者は購入したデバイスが自宅の他のデバイスと確実に連携して動作することが分かるため、安心して新しいデバイスを購入できます。これにより、スマートホーム事業をより迅速に立ち上げられます。

研究開発の削減

研究開発コストと製品化までの時間の削減

すべてのエコシステムに1つのSKUを導入することで、規模の経済の利点が得られます。1つのSDK、1つのコードベース、1つのハードウェア設計、1つのメンテナンス方式により、開発、製造、運用のコストとリスクを削減しながら、製品化までの時間を短縮できます。

ユーザ体験を簡素化する

ユーザ体験を簡素化しコストを削減する

デバイスメーカーにとって、Matterはゲートウェイ不要のスマートホームの選択肢を実現します。デバイスは、世界中の家庭で最も普及しているワイヤレス接続である任意のWi-Fiルーターを介して接続できます。Threadでは、エコシステム内にあるボーダールーターを使用して接続できます。

寿命を延ばす

既存のデバイスの寿命を延ばす

Zigbee、Z-Wave、または独自規格などのワイヤレスプロトコルでスマートホーム製品ラインを展開していますか?標準のMatterブリッジ機能を使用すると、Matterで並行してオープンエコシステムの取り組みを立ち上げながら、既存のビジネスを継続できます。既存のユーザを満足させ、以前と同じように収益を生み出し続けながら、すべてのスマートホームエコシステムのエコシステムであるMatterがもたらす無限の機会を探ります。

まとめ

現在のようにスマートホームのエコシステムがサイロ化している状況にもかかわらず、エコシステムのバリューモデルは、すべてのステークホルダーに利益をもたらしスマートホーム事業を成功させる、実証済みの成長プラットフォームとなっています。ユーザ、IoTデバイスメーカー、エコシステムプロバイダ。しかし、Matterはオープンなエコシステムモデルを導入し、サイロを解体し、エコシステムとIoTデバイスメーカーの間の拡張性のない1対1の関係を、よりスケーラブルなany-to-any(多対多)の関係に変えることで、すべてのステークホルダーの価値を高めます。

Matterとの関係
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software