Wirepas は、独自の分散型 RF メッシュ・ネットワーク・テクノロジーを通じてスケーラブルで信頼性が高く、コスト効率の高い IoT 接続ソリューションを提供し、企業が大規模なIoTネットワークを容易に展開・管理できるよう支援します。同社はすでにスマート・メータリングで定評がありましたが、スマート・メータリング市場がまだ初期段階にあった2019年にインドに進出しました。インドの規制当局がオープンで特定の技術に依存しない環境を促進する中で、WirepasはMake in India(メイク・イン・インディア)モデルを採用しました。このアプローチにより、インドのメーカーはWirepasの技術をライセンス契約で利用できるようになり、地域に根差したイノベーションをもたらしました。これらの展開をサポートするのは、インドのDLMS(デバイス言語メッセージ仕様)ベースのシステム向けに特別にカスタマイズされた統合サービスであり、それがIS15959規格への準拠を確実にしました。
RFメッシュを選ぶ理由とは?
AMI(高度計測インフラ)の効率的な運用には、エネルギー使用量を正確に監視するために接続性が極めて重要であり、通常は15分ごとにデータを収集する必要があります。この接続性により、公益事業者は正確な請求と信頼性の高い監査が可能になり、技術的損失や商業的損失を削減できるほか、堅牢なプリペイドメーターの導入と管理もサポートされます。異常は、改ざんアラートとロードプロファイル分析によってリモートで検出できます。指定された 15 分間隔でヘッドエンドシステムにデータを送信しないと、SLA パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。10年以上の寿命を持ち、最小限の人間の介入で運用できるよう設計されたスマート・メーターは、信頼性の高いリモート監視および管理ソリューションに依存しています。接続技術の選択は重要な役割を担っており、長期的なパフォーマンスと運用コストに大きな影響を与えます。
RF メッシュプロトコルは、そのスケーラビリティと回復力により、世界中の電力網で長年好まれてきました。Wirepas は、スタンドアロン・ゲートウェイやデータ・コンセントレータ・ユニット (DCU) に依存する従来のメッシュ・アーキテクチャとは異なり、特定の場所に標準メーターのように設置される、動的なメーター内ゲートウェイを導入しました。これにより、コスト、設置の複雑さ、メンテナンス、信頼性など、スタンドアロン・ゲートウェイに伴う課題に対処できます。これは、セルラーベースのセットアップで認識されるインストールにおけるすべての利点を提供する一方で、カバレッジの死角や通信時間コストなどの欠点を克服します。さらに、RF メッシュを介したワイヤレス通信によりデッドゾーンを最小化し、SLA 遵守に不可欠な一貫性のあるデータフローと改ざん検出を確実にします。
課題
インドは現在、全国で2億5,000万台の電気メーターをスマート・メーターに置き換えることを目指して、AMI(Advanced Metering Infrastructure)イニシアチブを進めています。この野心的なプロジェクトは、エネルギー効率とグリッド管理を大幅に強化することを約束します。しかしそれは、信頼性の低い接続、セルラーシステムの高コスト、遠隔地への到達のアクセスの難しさ、厳しいSLA(サービス・レベル合意)要件など、いくつかの課題に直面しています。これらの障害を克服することは、全国のスマート・メーターの実装と運用を成功させるために不可欠です。
ソリューション
Wirepasは、先進的なRFメッシュ技術を活用して、インドに堅牢で効率的かつ信頼性の高いAMI接続を提供しました。Silicon Labs と密接に協力することで、Wirepas は自己修復型分散型ネットワークを Silicon Labs のEFR32FG23ワイヤレス SoC に統合しました。この革新的なソフトウェアとハードウェアの組み合わせにより、広域カバレッジ、高性能、最適なコスト効率が確保されました。
その結果
新しいスマート・メータは8秒ごとにWirepasネットワークに接続され、協調型RFメッシュソリューションは、すでにインド全土で500万台以上のスマート・メーターを接続しています。このパートナーシップは、インドに高いコスト効率と信頼性をもつスマート・メーターを導入するのを促し、公益事業者が設置の複雑さと運用コストを削減しながら、99%のSLA準拠率を達成できるよう支援しています。
インドのAMIプログラム – 規制改革による進展
インドのAMIプログラムは世界最大級であり、配電会社(ディスコム)が直面する財務上および運営上の課題に対処するために特別に策定された配電セクター刷新スキーム(RDSS)の主要な要素です。インドのスマート・メータリングの成功は、主にこうした政府の積極的な政策によるものと言えます。このフレームワークは、パフォーマンスベースの資金調達メカニズムを提供することで、体系的な実装を可能にしました。また、RFやセルラーなどの技術の使用を標準化し、イノベーションと競争を促進しました。Wirepas や Silicon Labs などのコラボレーションの道を開くため、民間セクターの参加が奨励されました。
インドのAMI目標達成を実現するRFメッシュ・プラットフォーム
Silicon Labs のFG23サブ GHz SoC は、インドの AMI プログラムにおける技術要件に対処する上で重要な役割を果たします。20 dBm のパワー・アンプや高い受信感度などの機能により、キロメートル単位の通信範囲と Wirepas の軽量スタックに適した低 RAM/フラッシュ使用量を実現することで、不要なコストをかけずに高いパフォーマンスを確保できます。Wirepasの分散型ネットワークと組み合わせることで、このシステムは屋外環境に動的に適応し、RFの課題を克服し、新しいメーターが導入されるたびに効率的にスケーリングします。
Silicon Labs の低電力、長距離サブ GHz 無線は、エネルギー消費量を最小限に抑えながら信号の到達範囲を強化しました。Wirepas と Silicon Labs は協力し、インドの AMI 目標に合わせた RF メッシュ・プラットフォームを提供しました。さらに、Silicon Labs の透明性のあるロードマップとフィードバック主導の開発プロセスは、大規模な実装に役立ちました。
Wirepas と Silicon Labsのパートナーシップは、大規模なイノベーションの実現を示すものです。RF メッシュ・クラスター内での共有接続により通信コストを削減することで、公益事業者は総所有コストを最小限に抑えました。例えば、革新的なインメーター・ゲートウェイを使用することで、デュアル無線NIC(ネットワーク・インターフェース・カード)は、Wirepas RFメッシュ技術を介して単一のセルラー接続の範囲を最大300スマート・メーターに拡大し、サブスクリプション費用を大幅に削減します。ユーザーは、消費者の満足度に不可欠な信頼性を示す、瞬時のプリペイド・トップアップの利便性も得られます。
現在、インドでは月に約100万~200万台のメーターが導入されており、2025年までに4,000万台に達する見込みです。Wirepas の柔軟なファームウェアでアップグレードが可能な設計により、既存の展開がシームレスに強化されると共に、コストのかかる全面的改修をする必要が無くなります。Wirepas と Silicon Labs の高度なツールとエンドツーエンドのサポートにより、公益事業者は長期的な目標達成に注力できます。
コラボレーションによる成功の推進
Wirepas と Silicon Labs は共に、技術的なパートナーシップが急速に発展している地域における大規模で複雑な課題にどのように対処できるかを示しています。両社は最先端のワイヤレス技術とローカライズされたソリューションを組み合わせることで、インドのエネルギーインフラを変革し、今後何年にもわたって配電における説明責任、効率性、持続可能性を確保しています。