IoT で建設業界を揺るがす
「建設業」という言葉は一般的に、大型機械や、時には時代遅れの設備をイメージします。しかし、グローバル IoT のリーダーである Trackunit は、顧客に最高のサービスを提供するには、ハードウェアだけでなく、最新の IoT ソフトウェアにも頼る新しいアイデアを車両資産管理サービスに取り入れる必要があることを知っています。
Silicon Labs の Bluetooth 5.2 SoC は、Trackunit の Kin に搭載され、1 つのシンプルなプラットフォームを通して建設車両全体を接続するためのタグです。Bluetooth 5.2 SoC:
- 大量、電池駆動 Bluetooth 製品の固有要件に対応
- 超低送信および受信電力(+0 dBm で 3.6 mA TX、2.6 mA RX)
- 高性能、低消費電力の M33 コア (27 μA/MHz アクティブ、1.2 μA スリープ)
- 業界最先端のエネルギー効率を実現
- コイン型電池の電池寿命が 5 年以上拡張
その代わり、Kinはアイテムを飛躍的に早く見つけることでダウンタイムをなくすことができます。これは小さなことのように聞こえるかもしれませんが、実際にはそうではありません。Trackunit のお客様が大規模な建設現場で小さな資産を探すために費やす時間は、通常、スケジュールの大幅な遅延や予算の超過へとつながります。
課題
建設機械の資産管理に伴うダウンタイムやコストを削減し、機械の使用状況を把握することで生産性を向上させるためには、サービスはこれまで新技術の導入が遅れていた業界で、ワイヤレス接続されたデバイスからそのニーズやライフサイクルを確認する必要があります。
ソリューション
Trackunit は、電源が供給されていない機器やアタッチメントの可視性を高める独自のコンパクトなタグを開発しました。これにより、置き忘れたツールを探すために費やしていた作業時間の 10% を削減することができます。Silicon Labs の EFR32BG22 Bluetooth 5.2SoC は、その低消費電力、耐久性、信頼性から選ばれました。
その結果
Trackunit Kin は簡単に展開できる小型で堅牢なセルフ給電式タグです。指先で操作できるスマホアプリを使って、サイト全体の在庫を接続・追跡でき、大型機械と小型アクセサリーとの間にあったギャップを埋めます。
建設業界のデジタル・アクセラレーション
建設業界は現在、世界で 3 番目に大きな産業ですが、新しいテクノロジーを取り入れるのも通常他の業界と比べて遅くなっています。2020 年に Trackunit は Trackunit Kin を導入したことで、レンタル会社、機械メーカー、請負業者などの主要顧客のニーズに対応し、その大きな空洞を埋めることができました。
Trackunit Kin は、Trackunit の安全でオープンなクラウドベースの生産性プラットフォーム Iris のインストール、接続、およびインターフェイスが簡単にできます。可視 LED パルスを通じて資産の位置を特定することで、明確な識別を提供するだけでなく、消費者が貴重なインサイトを得るための比類なきデータを提供します。
- レンタル会社は、日々の業務での効率性と改善分野の両方(例:レンタル可能な状態にある、またはサービス期間が終了している十分に活用されていない機器)を収集することで、レンタル事業の改善方法について学ぶことができます。
- 機械メーカーは、詳細な業務履歴を通して機械と動作を綿密に分析し、製造中の将来の改善に役立てることができます。
- また、建設業者は、機器が効率的に稼働しているか、または無駄な稼働かを理解することでコストを削減し、機器を実際に必要な場所へと配置し直すことができます。
小型かつ強力な Trackunit Kin は、世界中のお客様にサービスとユースケースを提供し、建設業界で最も汎用性の高い資産となっています。また、以下のような特徴もあります。
- 資産の検索:モバイルアプリをフィールド内の任意の場所に配置し、資産を検索します。
- 紛失モード:資産を「紛失」に設定し、資産が見つかったときに通知を送信する機能を提供します。
- ペアリング:「機器へのアタッチメント」ペアリングなど、機器のアタッチメントとツールの利用率を追跡
- LED インジケータ:タグ上の LED をアクティブにして、特定資産を識別します。
Silicon Labs においては、Trackunit は単なるサプライヤー以上のものが得られました。同社は、そのロードマップとビジョンを当初から理解しており、Trackunit Kin を資産追跡と監視のパイオニアにするために必要なツールを Trackunit に提供するパートナーを見つけました。
未来に待っているもの
その成功を見ればわかりますが、Trackunit は成長を恐れません。その主な焦点の 1 つは、設備と資産の接続性を強化して真の IoT イノベーションを建設業界で推進し、真の統合への旅を進めていくことです。
同社の目標は、シンプルなデータを使用して顧客が問題を解決できるように支援することで、建設業界の新たな時代をデジタル化することです。
Trackunit Kin または Silicon Labs の Bluetooth 5.2 SoC の詳細については、リンクをクリックしてください。