• 予知保全
  • |
  • EFR32MG24 シリーズ 2 SoC

REPLACED - Waites Transforms Condition Monitoring with Industrial IoT and AI

|

ダイナミックな産業の世界では、特に機器の故障が発生した場合、迅速な行動と意思決定が必要です。重要な資産、必要不可欠な重要なインフラストラクチャ、そして運用の一貫した評価は、運用上の異常の検出、警告、対処に役立ちます。状態モニタリングと予知保全の両方が、この目的を達成する上で重要な役割を果たします。さまざまなタイプの電動移動機械の状態を分析し解釈することで、企業は予定外のダウンタイムを最小限に抑え、資産ライフサイクル管理とメンテナンスの展開を強化し、最終的には安全リスクを低減できます。

 

Waites:状態モニタリングで世界をスムーズに動かす

状態モニタリングの分野で有名な Waites は、2006 年以降、24/7、プラグアンドプレイのオンライン監視を通じて、プラントおよび施設管理者にオペレーションの包括的なビューを提供しています。同社のワイヤレス・センサー・システムは、予知保全および予防保全に革命をもたらすよう設計されており、三軸振動と温度データを監視、分析するためのさまざまなセンサーとゲートウェイを備えています。Waites を施設に導入することで、工場と施設の管理者は、5 分もかからずに機器モニタリングシステムを稼働させることができます。 

 

機械学習で工場のフロアを変革する

AI を活用したシステムは、モデルのトレーニング、異常の検出、機器のパラメータの継続的なモニタリングで、タイムリーな介入を可能にします。AI/ML センサーデータに対する隠れた洞察を明らかにし、状態モニタリングをプロアクティブで費用対効果の高いデータ駆動型プロセスに変えます。Waites は、ディープニューラルネットワーク、畳み込みニューラルネットワーク、トランスフォーマーなどの人工ニューラルネットワークと、ユーザーインタラクションを識別するための大規模言語モデル (LLM) を採用しています。また、異常検知や予測技術を利用して、さまざまな内部メトリックとテレメトリメトリックを監視し、多変量時系列の高次元データで機器の欠陥を分類します。

課題

Waitesは、レジリエントでさまざまな施設規模(数千種類の機械)に拡張可能で、最も厳しいRF条件下でも100KB以上のデータを送信できる、将来性のあるセンサーを設計しています。これらのセンサーは、電池寿命を延ばして電池交換の頻度を減らすために、低消費電力モードで効率的に動作する必要があります。さらに、センサーのプロビジョニングプロセスが完了するまでに 1 分もかかりません。

ソリューション

メッシュ IoT ワイヤレス接続向けに設計された Waites は、AI/ML ハードウェアアクセラレータを内蔵した超低消費電力、マルチプロトコル MG24 Silicon Labs SoC を選びました。MG24 SoC は、優れた RF レシーバー感度、最大 20 dBm の出力電力、広範なフラッシュと RAM メモリを備え、データ集約型の長距離バッテリー駆動センサーに最適な、優れた低遅延ワイヤレス接続を保証します。

その結果

Silicon Labs の MG24 SoC を埋め込むことで、Waites はセンサーの展開を迅速化し、多様な業界のお客様に迅速な可用性を提供します。Silicon Labs の事前プログラミング CPMS サービスのおかげで、Waites はデバイスのセットアップとインストールを合理化し、プロビジョニングプロセスをわずか 45 秒に短縮できます。

Silicon Labs MG24:Waites データ集約型 AI センサーを強化する

製造業、物流、医療などの業界は、デジタルインフラストラクチャ資産管理の導入が進んでいます。Waites はその最前線にあり、困難な RF 環境でも、100,000 以上の重要な資産を複数階ある施設にセンサーを導入しています。これらのセンサーは、正確で中断のないリアルタイムデータ処理を保証するように設計されています。高速で効率的なデバイス設定と設置は、状態モニタリング・センサーを導入する際の重要な利点です。プロビジョニングには1分もかからず競争力を高めることができます。Waites は、データ集約型の電池駆動センサーの信頼性の高い、堅牢で安全なワイヤレス通信を保証するために、Silicon Labs の EFR32MG24 マルチプロトコル SoC を選択しました。メッシュ IoT ワイヤレス接続をターゲットにした MG24 SoC は、優れた RF レシーバ感度と最大20 dBm の出力電力を提供し、広範囲に対応します。タイムクリティカルな I/O 機能は、ペリフェラル・リフレックス・システム (PRS) を使用してCPUからオフロードできます。1.5MB のフラッシュと 256kB の RAM により、メモリのフットプリントがしっかりと維持されます。MG24 の低消費電力プロファイルにより、Waites を展開したセンサーの電池寿命は最大5 年です。さらに、Silicon Labs の事前プログラミング CPMS サービス のおかげで、Waites はデバイスのセットアップとインストールを合理化し、プロビジョニングプロセスをわずか 45 秒に短縮し、顧客への迅速な提供を可能にします。

MG24 内蔵型 AI/ML マトリックス・ベクトルプロセッサ (MVP) ハードウェアアクセラレータを利用することで、Waites は、最大8 倍の速さで時系列データの大規模な複雑な数学的操作を完了し、エネルギー消費を 8 倍も削減できます。

 

Silicon Labs は Waites との提携により、トップ・デバイス、確立されたソフトウェア、および取得可能な最も高度なセキュリティ認証レベル である PSA Level 3-認証 Secure Vault で構成される包括的なソリューションを提供しています。

Silicon Labs の事前プログラミング CPMS サービスのおかげで、Waites はデバイスのセットアップとインストールを合理化し、プロビジョニングプロセスをわずか 45 秒に短縮し、顧客への迅速な提供を可能にします。

Silicon Labs のカスタム部品製造サービスについて

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software