スマートフォンの時代が始まり、ワイヤレス技術がますます市場に参入するようになるにつれて、スマート照明がより身近な存在になりました。しかし、初期の市場プレーヤーは、高価で面倒なハブとスターターキットを提供していました。Yeelightは、基礎となる技術を改良し、スマートなインタラクションを向上させ、参入の大きな障壁であるコストを軽減する機会を得たのです。
Yeelight の最初のデバイスは、Bluetooth Low Energy (LE) を活用して、ハードウェアの必要性を回避しました。初期段階では、ほとんどの設計者は基本的な通信プロトコルに Bluetooth LE、Wi-Fi、Zigbee を使用していました。Yeelightは、システムの設定、理解、制御が容易になるようなロジックを実装しました。
その後の数年間で、リモートアクセスのニーズが高まってきたことから、次世代製品ではWi-Fiを採用しました。これはしばらくはうまくいきましたが、家庭で接続されたデバイスのノード数が増えるにつれて、Bluetooth LE と Wi-Fi は魅力的なソリューションではなくなってきました。ノードを同期させ、各デバイスに対して安定した接続を維持することは困難です。現在、Yeelight は Bluetooth メッシュ技術を使用して多くのノードを設計しています。
課題
スマートな照明スペースで、ニュアンス的な開発ニーズをサポートしながら、パフォーマンス、信頼性、セキュリティを提供する万能チップを見つけること。
ソリューション
Yeelight は、照明の顧客のアプリケーションのニーズの拡大に対応するために、多数のノードを管理できるネットワークソリューションを必要としていました。
その結果
Silicon Labs BG21 の Bluetooth ワイヤレス SoC および MG24マルチプロトコル・ワイヤレス SoC を使用して、Yeelight は、世界中の 3,000 万人以上のユーザーが好む最先端のスマート照明ソリューションを開発しています。
複数のノードで信頼性の高いスマート照明デバイスを設計する
最新の照明シリーズの 1 つ、Yeelight Proを設計する際、チームは多くの競合する要件間のバランスを取る必要がありました。工業設計上での焦点は、材料、サイズ、コストの点での更なるエンジニアリング上の課題がありました。
Yeelight は、安価で、アプリケーション分野によく適したチップを必要としていました。BG21 でチームは、探していた RF 性能、信頼性、セキュリティを 1 つの小さなパッケージにまとめました。また、チップが高温に耐えることも発見しました。これは照明デザインにとって重要な特性です。
チェックリストには、ポータブル・バッテリー駆動デバイスの低消費電力、安定した Bluetooth SIG 認定メッシュスタック、優れた設計の API、充実したドキュメントが含まれていました。
Matter の開発
Yeelight は、スマート照明デバイスをクラウドに接続する Bluetooth LE ゲートウェイブリッジに BG21 も使用しています。現在は、無線(OTA)ソフトウェアのアップグレードを通じて Matter をサポートしており、ブリッジングによる互換性を実現しています。Matter は、エンド・デバイスの Wi-Fi と Thread をサポートするように設計されていますが、既存のユーザーのために、Yeelight はこれらのプロトコルを使用しない古いデバイスをサポートし続けたいと考えています。
Yeelight は現在、Silicon Labs の MG24 を評価しており、2023 年に MG24 を特色とする新製品の発売を予定しています。パフォーマンスでも使いやすさの多くの点でも慣れ親しんだものが多く、安心してMatterにアップグレードするのは当然の選択でした。
Yeelight の次は?
家やオフィスでのノード数が増え続ける中、Yeelight は安定した低レイテンシーのスマート照明ソリューションを提供し続けたいと考えています。その一方で、自分で簡単にセットアップができることや、Matter 接続ができることを優先し、最高のユーザ体験を提供します。最新のシリーズでは、ゲームやエンターテイメント向けの革新的な製品を特徴としています。