Z-Wave Long Range でエネルギー管理デバイスを実現する

Z-Wave Long Range を通じて、よりスマートでエネルギー効率の高いホテルと MDU を実現する

2026 年 8 月 24 日 | Rishi Kesanan | この記事は 3 分で読めます

エネルギー効率は、ホテルや集合住宅(MDU)にとって重要な差別化要因となっています。光熱費の上昇、意欲的な持続可能性の目標、そして宿泊客の期待の高まりを背景に、施設所有者は、よりスマートなビル自動化への投資によってこの課題に対応しようとしています。International Energy Agency(IEA、国際エネルギー機関)の Energy Efficiency 2025レポートによると、建物は世界のエネルギー需要の約30%を占めており、ホテルと集合住宅は、運用効率を改善する大きな可能性を持つ分野となっています。

次世代のコネクテッド・ビルディングを構築する開発者にとって、この課題に対応するには、スケーラブルなエネルギー管理ソリューションの構築が必要です。これは、施設全体で信頼性の高い通信を実現する、安全で低消費電力のエンドポイントから始まります。 Z-Wave Long Range は、これらのエンドポイントを大規模に接続するためのワイヤレス基盤を提供し、ホテルと MDU がインテリジェントに感知、接続、応答できるようにします。


エネルギー管理にスマートなエンドポイントが必要な理由

エネルギー管理は、コネクテッド・デバイスのエコシステム全体で、ますます優先度の高い課題となっています。たとえば、スマートホームでは、Matter Energy Management は、デバイスがエネルギー情報を共有し、その運用を調整する方法を拡大しています。ホテルと MDU では、この課題がより大規模なレベルで顕在化し、ワイヤレス通信範囲、エンドポイントの拡張性、長期運用が重要な要素となります。

今日のホテル/MDU には、すでに接続されたサーモスタット、在室センサー、スマートロック、照明制御装置、環境センサーが含まれています。しかし、これらのデバイスはインテリジェント・システムとしてではなく独立して動作することが多いため、多くの省エネの機会は手つかずのままになっています。

宿泊客がチェックアウトした後のホテルの客室について考えてください。在室状況を把握できなければ、HVACシステムは誰もいない部屋の空調を稼働し続け、照明も不要なまま点灯し続け、ハウスキーピングにも部屋が空室であることを自動的に知らせることができません。集合住宅でも同様の非効率が生じます。共用エリアの照明や環境制御設備、あるいは空室の住戸が、実際の在室状況にかかわらずエネルギーを消費し続けるためです。

エネルギー管理の自動化

これらの問題を解決するには、情報を安全に交換し、占有率の変化にローカルで対応し、展開の複雑さを増すことなく数百または数千のデバイスに拡張できるエンドポイントが必要です。

つまり、スケーラブルなエネルギー管理は、スケーラブルなワイヤレス・エンドポイントから始まるのです


エネルギー管理機器にZ-Wave Long Rangeを採用する理由とは?

ホテルと MDU には、接続に関する独自の課題があります。デバイスは複数のフロアに分散し、コンクリートの壁によって信号の伝搬が妨げられます。また、多くのエンドポイントは、最小限のメンテナンスで何年もバッテリで動作することが求められます。

Z-Wave Long Range は、信頼性の高いサブGHz通信の通信範囲を拡張するとともに、従来の住宅向け導入環境よりもはるかに多くのエンドポイントをサポートすることで、これらの課題に対応します。長距離通信、低電力動作、および認定済みの相互運用性の組み合わせにより、在室センサー、サーモスタット、照明制御装置、漏水検出器、スマートロックなどが連携して、統合されたエネルギー管理システムとして機能させることができます。

同様に、相互運用性が認証されていると、メーカーは確立されたエコシステムに統合できる製品を開発できます。これにより、ビル運営者は機器を選択する際の柔軟性が高まり、導入リスクを低減するとともに、長期的なインフラ投資を保護することができます。

開発者にとって、これは、基盤となるワイヤレス・アーキテクチャを再設計することなく、現在の導入環境と将来のより大規模でインテリジェントな施設の両方に対応できる製品を開発できることを意味します。


Z-Wave Long Range で、より優れたエネルギー管理デバイスを設計する

インテリジェントなエンドポイントを構築するには、ワイヤレス・プロトコルの選択だけでは不十分です。開発者は、電池寿命、セキュリティ、設置の容易さ、アプリケーションの複雑さ、そして製品の長期的なライフサイクルのバランスを取る必要があります。

Silicon Labs は、低消費電力ワイヤレス・ハードウェア、統合されたセキュリティ、認定済みソフトウェア、包括的な開発エコシステムを組み合わせることで、これらの課題に取り組んでいます。EFR32ZG28は、これらの機能が次世代 Z-Wave Long Range 製品にどのように統合されるかを示しています。

現実的な課題の一つは、大規模な施設に設置された数百台もの機器を一括して初期設定し稼働させることです。EFR32ZG28 は、Z-Wave Long Range 接続とオプションの Bluetooth® Low Energy を組み合わせることで、施工担当者が使い慣れたモバイル端末で機器の初期設定や保守作業を行えるようにすると同時に、Z-Waveネットワークによる堅牢な接続性を維持します。Z-Wave 800ファミリの一部であるZG28 は、エネルギー効率の高い動作、強力な RF 性能、長距離接続、および業界最先端のセキュリティ機能を兼ね備えています。

接続されたサーモスタット、ロック、環境センサーは、建物の重要な機能を制御しながら10年以上にわたって使用される場合があります。そのため、セキュリティは製品開発において決して妥協できない要素となります。Secure Vault™ は、デバイス ID、暗号化キー、セキュアブート、ファームウェアの完全性をハードウェアを基盤として保護し、開発者が長期運用と進化するサイバーセキュリティ要件に対応できる製品を開発できるよう支援します。

アプリケーションも、ますます複雑化しています。現代のエネルギー管理デバイスは、センシング、ユーザ・インターフェイス、ローカル制御アルゴリズム、ファームウェア更新、および複数の通信インターフェイスを統合する動きが進んでいます。EFR32ZG28 は、追加のメモリと処理リソースを提供することで、開発者に対し、製品の進化に合わせてハードウェアを再設計することなく、アプリケーション機能を拡張する余地を与えます。

エッジ処理も、実用的なエネルギー管理アプリケーションにおいて、同様に重要になってきています。エンドポイントは、すべてのセンサーイベントをクラウドに送信するのではなく、HVACや照明の調整をトリガーする前に、一時的な動きと継続的な在室状態をローカルで識別できます。これにより、不必要なネットワーク・トラフィックが削減され、状況の変化に迅速に対応できるようになります。統合されたAI/ML処理能力が向上することで、在室検知や環境モニタリングの高度化に伴って進化するエンドポイント機能にも対応できる、さらなる余裕が確保されます。

エネルギー管理ワークフロー


商用エネルギー管理製品デバイス開発を加速する

商用エネルギー管理製品の開発には、ワイヤレス SoC の選択よりもはるかに多くのことが必要です。 エンジニアリング・チームは、プロトコル・ソフトウェアの統合、セキュリティの実装、認証の取得、電池寿命の最適化、ワイヤレス性能の検証を行うと共に、長期にわたる製品ライフサイクルを通じた保守・管理が求められます。

エネルギー管理アプリケーションを構築する開発者は、Silicon Labs の Simplicity Studio を使用してワークフローを加速化できます。これは、SDK、ネットワーク解析、エネルギー・プロファイリング・ツールを一か所にまとめた統合開発プラットフォームです。Simplicity Studio は、基本的な技術統合に伴う複雑さに対処することで、エンジニアが、施設運営者に実際に測定可能な価値をもたらす、差別化された機能の開発に集中できるようにします。


次世代のインテリジェントビルを構築する

エネルギー管理の次を決めるのは、接続されたデバイスの数ではなく、それらがどれだけインテリジェントに連携し、在室状況を把握し、エネルギー需要を予測し、リアルタイムで建物の運用を適応させられるかという点です。建物の進化に伴い、開発者は新たな問題に直面することになります。エンドポイントは、超低消費電力を維持しながら、より多くの判断をローカルで行うにはどうすればよいでしょうか?接続された何千ものデバイスを、10年にもわたる長期運用期間中、どのように安全に維持できるのでしょうか?設置業者やオペレーターにとって、より複雑なものにならずに、建物のシステムの自律性を高めるにはどうすればよいでしょうか?

これらの問いへの答えが、次世代のインテリジェントビルの姿を形作ることになります。そして、今日設計されているワイヤレス・エンドポイントは、その未来を実現する上で中心的な役割を果たすでしょう。

Rishi Kesanan
Rishi Kesanan
製品マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software