Wirepasで広がる産業用メッシュネットワークソリューション

2023 年 5 月 9 日 | Diana Varga | この記事は 2 分で読めます

スマート・メータリングからビル・オートメーションのアプリケーションに至るまで、ワイヤレス接続は大規模な実装で構成されています。数分で迅速かつ効果的に作業し、拡張できる完全型生産グレードのソリューションがあらゆる業種で求められています。これは、安全で信頼性の高い方法で接続する必要がある多くのデバイスに接続されます。その数はどのくらいか?単一ネットワークで最大 40 億台のデバイスに対応可能です。複数のゲートウェイとマルチホップ操作により、Wirepas はネットワークの無限の成長を可能にします。Wirepas は長年にわたり、IoT ネットワーク・プロトコル・ソフトウェアとしてその名を連ねてきました。このソフトウェアは、建物、産業環境、物流でのセンサー、ビーコン、資産、機械、メーターの接続、位置特定、識別に使用できます。

Silicon Labs と Wirepas は、さまざまな産業アプリケーションとユースケース向に対応した戦略的パートナーシップとエコシステムを構築しました。これにより、要求の厳しい無線環境で多くの高密度、長距離メッシュネットワークが動作しています。今日、これはスマート・メータリング、資産追跡、ビル・オートメーションの新しいソリューションへと拡大しています。

 

Advanced Metering Infrastructure (AMI) ソリューション、2026 年までに 2 億 5000 万のスマートメーターを強化

従来のメーターでは、不正確な請求、長いプロセス、さらにはメーターの改ざんなどにより、あらゆる種類の収益漏れが発生する可能性があります。インドでは、電力セクターの供給インフラの強化を目標に、今後 3~5 年間で 2 億 5,000 万台の従来型メーターをスマートメーターにアップグレードすることで、これに対処するための大規模なプロジェクトに着手しました。電力会社にとっての明らかな経済的なメリットがあるのはもちろんですが、ユーザーも消費に対する管理と透明性を取り戻すことができます。

プロジェクトが軌道に乗るにつれ、Silicon Labs は Wirepas と提携して、そのジョブに適した接続スイート・プロファイルを備えた、完全型の Advanced Metering Infrastructure (AMI) ソリューションを提供しています。Wirepas メッシュ 865-868 MHz プロファイルを備えた Silicon Labs EFR32FG23のサブ GHz SoC、 は、単一のメッシュネットワークを正常に形成します。サブ GHz プロファイルは、地域規制に従い、広く使用われている ISM 帯域の主電源デバイスに対して信頼性の高い長距離ワイヤレス接続が実現するように設計されています。

Silicon Labs の EFR32FG23 サブ GHz SoC は、PSA 認定レベル3・セキュリティを備え、1 マイル以上のワイヤレス範囲とエネルギー効率を提供します。

 

ビル・オートメーションのための分散型メッシュネットワーク接続

オフィス・スペースからホスピタリティに至るまで、それぞれのスマートビルは、効率性、快適性、ユーザ体験、安全性を最適化するためのさまざまな接続ニーズがあります。施設管理者は、コアとなるエネルギーシステムを接続することで、入居者の健康状態をリアルタイムで監視し、エネルギー使用が高いエリアを正確に特定し、コストが伴うエネルギーの漏出をうまく軽減することができます。キャプチャされたデータは、使用量データと空室レベルを登録することで、屋内の温度データや湿度レベル、空気質だけにとどまらず、テナントの快適性を確保します。建物のシステムや重要な機器に関する洞察を提供することで、ビルの寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。

階複数階のビルでは、接続ノードの追加、削除、更新に新しいレベルの柔軟性が求められます。Wirepas と組み合わせた EFR32MG24マルチプロトコル・ワイヤレス SoC は、ビルの全体を接続でき、ビル管理会社が大規模なネットワークやより多くのサービスに拡張しながら、住民にはシームレスで快適な体験を提供します。超低消費電力ノードのユースケースは、占有率センシングから資産追跡、屋内ウェイファインディングまで多岐にわたります。

 

形成可能な産業用メッシュネットワークの作成

「ビル・オートメーション市場と単純な漏水検知器からビル・アクセス・コントロール・システム、フルルーム・コントローラーに至るまでのユースケースにおいて、Wirepas と EFR32MG24 の組み合わせでビル全体を接続することができます」と、Silicon Labs のビル・オートメーション担当シニア製品マネージャー、Mark Beecham は述べます。

MG24 は、2.4GHz 無線、低消費電力、1.5 MB のフラッシュ、256 kB の RAM などの機能を備えた Zigbee、OpenThread、Matter プロトコルをターゲットとするスマート IoT デバイス向けに特別に設計されています。「すでに大手ビル管理システム企業が採用してり、顧客はこの 1 つの SDK を使用することで、最小限のソフトウェアの労力で設計を BG21 から MG24 にアップグレードすることができます」と、Wirepas の営業部長のJani Vehkalahti 氏は述べています。

Silicon Labs と Wirepas の組み合わせは、完全自律型の自己構成ネットワークを提供し、メインデバイスや電池駆動デバイスの両方をサポートします。

Diana Varga
Diana Varga
IoT シニア・マーケティング・マネージャー | Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software