Silicon Labs の 25 年と IoT の未来

2021 年 8 月 19 日 | Matt Johnson | この記事は 2 分で読めます

私は、2018 年に IoT 事業の拡大に注力すべく Silicon Labs に入社しました。そして、IoT をミッションの中心に据え、創業25周年を迎えるにあたり、私は次の四半世紀のあり方を考えています。しかし、インテリジェント・ワイヤレス接続のように急激に変化する分野では、そのような時間の経過を考慮することはほとんど不可能に近いのです。この数年、IoTは目覚ましい発展を遂げ、私たちはIoTで何ができるかを理解し始めています。

 

コネクティビティは、人間優先のアプローチから始まる

この可能性を活用するには、簡単に導入し拡張できるワイヤレス接続の実現から始まります。ここで革新を続けることが、業界を変革し、経済を成長させ、日常生活を改善する鍵となります。私たち全員がこの展開を目の当たりにしている分野の1つは、ここ数年で勢いを増してきたスマートホーム市場ですが、最近では、非常に驚くべき飛躍的な進歩の背景となっています。当社は、コネクテッド・デバイスの開発を容易にする新しい接続規格の採用を促進するために招集されたMatter、旧称Connected Home Over IP (CHIP)でリーダーシップをとるなど、この加速に重要な役割を果たしています。当社の開発者は、Matter のソースコードの 20 パーセント以上に貢献し、当社の新しいソリューションは Matter を活用して、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google を始めとする主要なスマートホーム・エコシステムすべてで、消費者がデバイスを簡単に使用できるようにします。また、ほぼすべての利用可能なスマートホーム・ワイヤレス規格の背後にある、モジュール、ソフトウェア、開発キットも提供しています。同時に、当社は、成功を確実にするために、技術、設計、チャネル・パートナーからなる世界最強の IoT エコシステムも構築しました。

Bluetooth、Thread、Wi-Fi、Wi-Sun、Zigbee、Z-Wave など今日最も普及しているワイヤレス規格、Matter や Sidewalk などの新しい接続規格の主要な推進力として、当社は、ワイヤレス接続の採用とスケーリングでゲーティングの要因となっていた、相互運用性の問題の一部を業界が克服できるよう支援しています。そして、開発者がさまざまな規格を素早く通過できるよう支援し、新製品を自分たちの生活に取り入れようとる消費者の信頼を高めています。

当社には、初期のラジオ・チューナーや RF シンセサイザー、そして IoT への参入に至るまで、イノベーションの伝統があります。その文化と歴史を活かすことで、エネルギー効率、経済成長、より良い健康、インフラストラクチャのイノベーション、持続可能な都市など、顧客がグローバルな課題を解決するために必要なコネクテッド・デバイスを提供するのに役立てています。

これは、私たちが行うすべてのことの中心に人を据え、当社の従業員、顧客、パートナー、投資家、サプライヤー、政府、コミュニティと有意義な関係を築くことによって実現します。このアプローチ、そしてワイヤレス開発の簡素化へのこだわりにより、当社は最も複雑な IoT の課題、セキュリティ、相互運用性、コスト、電力、サイズ、ストレージ、スケーラビリティ、信頼性などに対処するソリューションを開発しました。私たちは IoT における当社の実績を誇りに思っており、これが今後、当社の焦点の 100% となることを非常に嬉しく思います。

私は 2018 年に Silicon Labs に入社したばかりですが、イノベーションに対する長期的なコミットメントはあらゆるところに見られます。それは当社のコアバリューにあり、オフィス内外で私たちが共に働く方法であり、そしてそれは新しい課題に取り組む方法でもあります。今後 25 年間に目の前で展開される機会について考えることはとても刺激的ですが、これは最初の25年間に私たちが築いた素晴らしい基盤の上に築かれることを覚えておくことも重要です。

今後がとても楽しみです。

 

Matt Johnson
Matt Johnson
社長兼 CEO | Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software