真の「スマート」になるには、都市は接続を受け入れなければならない
真の「スマート」になるには、都市は接続を受け入れなければならない
モノのインターネット (IoT) の特徴の 1 つは、いかに多くの異なるデバイスが存在し、それらのどれくらいがエコシステムの一部として、異なるプロトコルや技術を使って異なる機能を提供しているかということです。しかし、42億人、つまり世界の人口のおよそ55% の人々が毎日やり取りをし、何千年も前から接しているモノ(Thing)があると言ったらどうでしょう。多くの人は IoT をカメラ、スピーカー、その他のデバイスと関連付けているため、これは少し微妙な質問ですが、私たちは今日、そのようなものよりもさらに包括的なものについて話をします。都市。
都市:新しい世界の可能性と旧世界の問題
前述の通り、世界銀行は 42 億人が都市に住んでいると推定しています。交通信号の待ち時間、バスの到着時間、停電の復旧などの都市サービスの要請を申請するときなど、すべての人がさまざまな形で街と関わりを持っています。これらすべてのインタラクションと都市の日々の監視は、膨大な量のデータを生み出し、一部の推定によると、標準的な都市は 1 日あたり 1 億 8,000 万ギガバイトのデータを生成しています。この規模と同じレベルとしては、2,600 万時間の HD ビデオのストリーミング視聴に必要なデータ量とほぼ同じと理解してもらって構いません。
しかし、世界中の少数の早期採用者を除き、そのようなデータの多くはサイロ化され、特定の目的のために収集・分析されていますが、都市の円滑な運営や市民のインタラクションの向上に活用できる可能性は依然として限定的です。
予測では Wi-SUN が必要
これらのサイロを打破し、スマートシティの可能性を真に活用するために必要となるなのは、市内のすべての機能を結びつけ、データを収集するだけでなく、市のマネージャーから住民まで、市内のすべての人々と幅広いインタラクションを可能にするエンド・ツー・エンドの統一型システムです。Silicon Labs では、このニーズを早期に認識し、Wi-SUNと呼ばれるワイヤレス・スマート・ユビキタス・ネットワークというネットワークを中心に、一連のソリューションの構築を開始しました。
Wi-SUN は、相互運用可能でマルチサービス、安全なワイヤレス・メッシュネットワークを可能にするため、理想的なスマートシティ・ネットワークです。Wi-SUN は、ライン電源と電池電源の両方のノードをカバーする幅広いアプリケーションで、大規模な屋外 IoT ワイヤレス通信ネットワーク用に使用できます。都市には、ストップライト、カメラ、エネルギー移送ステーション、送電線、下水システムなど、何千もの屋外ノードがあります。都市の機能で動作するものはすべて、データノードとして扱われます。
新しい Silicon Labs の FAN 認定 Wi-SUN ボーダー・ルーターが、スマートシティのニーズを結ぶ
これらのノードの数はほぼ計算不能であるため、屋外で簡単に拡散でき、さまざまなデバイスで送受信できる Wi-SUN のようなネットワークが必要です。また、Wi-SUN ネットワークを介してすべてのノードをリンクするには、そのトラフィックをすべて処理できる堅牢なルーターが必要です。そのため、Silicon Labs は本日、新しい Wi-SUN フィールド・エリア・ネットワーク(FAN)認定のボーダー・ルーターを発表します。ボーダールーターは Wi-SUN メッシュネットワークを管理し、ネットワーク管理を監督し、ネットワーク内の他のデバイスにインターネット接続を提供します。Wi-SUN ボーダー・ルーターは、スマート・シティの開発、認証、導入のペースを速めることで製品化までの時間を短縮します。Wi-SUN ネットワークでの導入方法の詳細については、以下の当社技術文書をご覧ください。スタート・ガイド:Silicon Labs Wi-SUN Linux ボーダー・ルーター・リファレンス・ソリューション。
Wi-SUN:未来のスマートシティをつなぐ
ただし、完全な機能するスマートシティを作るには、複数のルーターが必要です。今後数か月にわたり、私たちはスマートシティと Wi-SUN について継続的に話し合い、Wi-SUN とは何か、市場の他のプロトコルとの比較、導入方法、Wi-SUN を使用した業界の視点と顧客の成功事例について深く掘り下げていくつもりです。
Wi-SUN についてもっと知りたいトピックはありますか?その場合は、Twitter、Facebook、またはLinkedInのソーシャルメディアチャネルでお知らせください。