産業の最前線を変革するワイヤレス通信

2023 年 9 月 21 日 | Diana Varga | この記事は 2 分で読めます

リアルタイムのオーディオ、ビデオ、正確な位置追跡は、産業労働者や現場チームの生産性を保護し、向上させます。それはワイヤレス通信を組み込むことで可能になります。

現場のチーム、産業労働者、顧客対応の専門家に共通するものは何ですか? これらはすべて、タイムリーなフィードバック、その状況や周囲の状況に対する貴重な洞察によって軽減できる特定のリスクにさらされています。

特定の職場では、他の職場よりも労働者の安全、健康、生産性に大きなリスクをもたらします。集中的な身体活動、不確実性の高まり、極端な環境条件などが加わると、非効率、ボトルネック、職場の事故のリスクが高まります。国際労働機関の調査によると、毎年3億4000万件の労働災害が発生しています。しかし、業務に関連する怪我は、業務のデジタル化や、作業員に接続されたウェアラブルデバイスを装備することで、大幅に減少する可能性があります。

 

職場のウェアラブルとスマートにつながる

身体に装着するカメラ (BWC)、個人用保護具 (PPE)、ガスまたは放射線モニター、スマートヘルメットは、職場の安全と生産性を監視、管理、最適化するための職場のウェアラブルの良い例です。これらのデバイスにワイヤレス接続を組み込むことで、雇用主は資産、環境条件、労働者の日常活動や身体の状態などに関する重要なデータを収集できます。このデータは、より良い情報に基づいた意思決定、予知保全、より良いワークフロー、資産管理を目的として、ワイヤレスのヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)を介してさらに統合および分析できます。

リモートコントロール、フィールドレベルでの可視性、状況認識に加え、ワイヤレス接続は、強化されたレベルの機器のカスタマイズも可能にします。機器使用に関する高度な可視性があれば、従業員は自分のプロファイルとニーズに最適なツールを設定することができます。

 

Wi-Fi 対応ボディカムを使ったビデオ・ストリーミング

ワイヤレス通信が組み込まれた BWC は、従業員が状況を制御できるようにするウェアラブル製品の 1 つであり、即時の対応とよりスマートなオペレーションを可能にします。医療研究、小売、ホスピタリティ、公共安全の最前線で働く人々は、説明責任を強化するために BWC を活用し、日々の活動を記録しています。

モバイルビデオは、Wi-Fi ルーターを介して、または Wi-Fi 経由でライブストリームのローカル・アクセスポイント (AP) に接続し、その後クラウドにアップロードするためにデバイスに保存できます。他のプラットフォームとの統合により、データ分析が容易になり、パターン、傾向、重要な改善領域を特定するのに役立ちます。Wi-Fi 対応カメラは、構成やリモート・コントロール設定も容易にし、各デバイスへの物理的なアクセスなしで、ファームウェアの更新やソフトウェアのアップグレードを展開できます。

堅牢な Wi-Fi 対応 BWC 設計については、デバイスメーカーは、電池寿命のスパン、ワイヤレス性能、セキュリティ上の脅威に対処する上でさまざまな課題に直面しています。

 

Bluetooth オーディオ通信が作業効率を向上させる

2022 年の職場安全指数によると、職場での怪我は会社の評判を損なうだけでなく、米国企業では毎年 580 億ドル以上もの損害となり得ます。迅速なインシデント対応には、従業員の常時接続が必要です。堅牢で信頼性が高く、安全な接続により、思いがけない状況の記録と管理をサポートします。接続性は、インシデントの監視だけにとどまりません。リアルタイムの音声通信を通じて、チーム間や組織全体でのタイムリーなコラボレーションも可能にします。

Bluetooth オーディオ・アプリケーションを設計する場合、堅牢で高品質のオーディオ・ストリーミングが鍵となります。カバレッジの範囲、必要なデータレート、ペアリングへの消費電力、セキュリティ、他のデバイスとの相互運用性など、いくつかの基準に基づいて考慮する必要があります。

 

職場のウェアラブル端末におけるリアルタイムの位置情報追跡

正確で信頼性の高いポジショニングは、職業上の安全性を向上させる上で非常に大きな利点をもたらします。電池駆動の低エネルギー無線および無線周波数識別 (RFID) タグは、複数の位置センサーを使うことで、資産と人員の両方を追跡するのに役立ちます。スマートシューズ、スマートベスト、Bluetooth 位置情報サービス機能を使用したウェアラブル・スマート・バッジなどの産業用ワークフォースがますます普及しています。Bluetooth はリアルタイム位置情報ソリューション (RTLS) の設計を強化し、到着/出発角度 (AoX) と高精度距離測定 (HADM) 技術を可能にし、サブメーターレベルの位置精度を実現します。これは、Bluetooth Low Energy (LE) または低消費電力 Wi-Fi と Bluetooth LE の組み合わせを組み込むことで実現できます。

 

Silicon Labs による将来を見据えた産業用ウェアラブル設計

接続性は、ファーストレスポンダー、緊急専門家、医療施設、プライベートセキュリティ、建設現場など、さまざまな作業現場で使用されています。ワイヤレス接続を組み込む際、高性能、堅牢、安全な RF性能を備えた将来を見据えた設計が鍵となります。Silicon Labs が業界をリードするデバイス・メーカーをどのようにサポートしているか、産業 IoT の専用アプリケーション・ページにアクセスして、産業環境で考慮すべき設計上の考慮事項についての詳細をご覧ください。

Diana Varga
Diana Varga
IoT シニア・マーケティング・マネージャー | Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software