販売中: xG27 ワイヤレス SoC が産業用アプリケーションに小型サイズと高性能をもたらす

2023 年 6 月 28 日 | Paul Daigle | この記事は 2 分で読めます

3月に発表された Silicon Labs の EFR32xG27(xG27)ワイヤレス SoC ファミリは現在ご購入いただけます。その機能セットは、産業アプリケーションに新しい機能性と設計の可能性をもたらすのに最適です。これらのデバイスは、ツールや倉庫機器の資産追跡など、超低消費電力、小型フットプリントのアプリケーション向けに設計されています。

当社のポートフォリオに新たに加わったこの新製品は、リモート監視の有用性と利便性、バッテリー容量の進歩、デバイスの小型化など、産業および商業開発の原動力となっているいくつかのトレンドへ対応するものです。前回のブログでは、xG27 が医療機器スマートホーム・デバイスにどのように適しているかについて議論しましたが、同じ機能セットの恩恵を受ける産業用 IoT のユースケースが数多くあります。

メーカーは、かつて専有またはサブ GHz ネットワークに限られていた Bluetooth 接続がもたらす価値を認識しています。例えば、自動車会社はタイヤ監視システムに新しい機能を追加しています。このシステムは、タイヤのセンサーと自動車のコンピュータシステム間の通信を単純に行うために、通常サブ GHz 接続に依存しています。しかし、Bluetooth は、運転者のスマートフォンに重要なタイヤ空気圧情報を提供できるようにし、よりユーザフレンドリーで実用的なユーザ体験を作り出します。ドライバーは、タイヤの空気圧が問題となる時期を自動車のシステムに頼るのではなく、ロードトリップを計画するときや悪天候に備えるときに、積極的に問題を予測することができます。

パワーツールは、パフォーマンスの向上、安全性と資産追跡の向上の両方の観点から、xG27 ファミリが産業用途で輝ける1 つの分野です。Bluetooth は配線のコストを削減または排除します。例えば、水圧システムには明らかにホースが必要です。しかし、Bluetooth では、ケーブルを追加して同じ距離をカバーする必要がないため、重量、コストが削減され、結果的には使いやすくなります。Bluetooth は、機能、設定、パフォーマンス監視をリモートで管理できるだけでなく、建物や建設現場内のツールを簡単に見つけて整理できます。

組立ラインや漏水検知など、 xG27がオペレーターに新機能をもたらす、より広範な産業用IoTアプリケーションがあります。漏出検出に使用されるような電池駆動のセンサーは、xG27 ファミリーの非常に低いスリープ電流と小型サイズであることが相まって、うまくフィットするもう一つの分野です。

これらのすべてのアプリケーションは、xG27 が提供する広範な機能リストの恩恵を受けることができます。いくつかの強調する点は次のとおりです。

  • ツール、センサー、リモートキー入力、タイヤ監視など、IoT デバイス用 Bluetooth Low Energy および Bluetooth メッシュを可能にする超低消費電力 SoC
  • 業界最高の Bluetooth Low Energy 性能を小型 SoC パッケージに搭載した、小さなフットプリントの高性能ワイヤレス
  • 2.3 x 2.6 mm(19 GPIO)外形の WLCSP パッケージにより、IoT デバイス・メーカーは、超小型フォームファクター・ロボットやウェアラブルで Bluetooth Low Energy を実現できます。
  • xG27 に統合されたDCDCブーストは、IoTデバイス・メーカーに 0.8V~1.7V または 1.8V~3.8V の広い電圧範囲を提供し、0.8 ボルトまで動作するため、単一セルのアルカリ電池やボタン電池を使用して、デバイスのフォーム・ファクターとコストを削減することができます。
  • BG27 のウェイクアップ・ピン(BOOST_EN)は、倉庫や輸送中の製品を数ヶ月間オフの状態にし、ウェイクアップされるまで 20 nA 未満しか消費せず、デバイスのバッテリーが完全に充電された状態で使用できるようにします。
  • 統合型クーロン・カウンタにより、水、近接、重量、圧力、または安全センサーを交換する必要があるというユーザーへの通知のための正確な電池レベルの監視が実現します。

当社の BG27 シリーズ 2 Bluetooth SoC および MG27 シリーズ 2 マルチプロトコル SoC の詳細をご覧ください。

Paul Daigle
Paul Daigle
シニア製品マーケティング・マネージャー | Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software