xG27 SoC は小型(サイズ)でもコネクテッド・ヘルスのアプリケーションには強大

2023 年 3 月 13 日 | Brian Blum | この記事は 3 分で読めます

新型コロナウィルスのパンデミックでは、人々は自宅で必要なケアを受けることで、病気を予防し、混雑した病院を避けたいと考えました。それによって、医療におけるデジタル変革が加速しました。遠隔医療やリモート医療のサービスがこのように急速に採用され、Internet of Medical Things(IoMT)の需要が加速し、よりインテリジェントで正確、コネクテッド・ウェアラブルやポータブル医療機器へのニーズが高まっています。

医療従事者も消費者も、遠隔医療サービスの需要の急増に対応するための技術を使用して、医療がどのように実践され、より効果的に提供されるかを目の当たりにしています。スマートヘルスケア施設での機器の予知保全や校正や医療資源の臨床効率、自宅での遠隔医療管理など、これらの機器が医療業務に革命をもたらすと同時に、患者が自宅で通常の生活を送ることを可能にし、アクセスの向上と健康状態の改善をもたらします。

パンデミックがもたらしたIoMTの大量導入に対応するため、デバイスメーカーは、安全でエネルギー効率の高いワイヤレス接続を非常に小さなフットプリントに組み込むという課題に直面しました。歯よりも小さいサイズを考える。

コネクテッド・ヘルスに関しては、私たちはサイズが重要だということを学びました。サイズだけでなく、電池寿命、消費電力、セキュリティ、エネルギー効率も重要です。

本日は、IoT デバイス向けの安全でエネルギーに優しいマルチプロトコル・ワイヤレス・ネットワーキングを可能にする、低消費電力 SoC の新しいファミリを発表します。これは、MG27、当社のマルチプロトコル SoC BG27、当社 Bluetooth LE SoC、Bluetooth LE SoC を含む、EFR32xG27 です。BG27 により、デバイスメーカーは、小型フォームファクタのデバイスに高性能で安全な低消費電力 Bluetooth LE を追加し、スマートなコネクテッド医療機器とウェアラブルの可能性を広げることができます。

超小型ポータブル医療機器に最適な小型 Bluetooth LE SoC

コネクテッド医療機器は、リモートケアサービス、医療費の削減、疾病ウイルスの拡大の防止、より多くの人々が自宅で日常生活を楽しみながらケアにアクセスできるようにすために不可欠です。BG27 は、寸法わずか 2.6 x 2.3 mm のウェハーレベル チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)で、医療機器メーカーが、スマートデンタルインプラントなどのより小型でより困難なデバイスフォームファクタに高性能 Bluetooth LE 接続を導入するのを支援するように設計されています。差別化、新しい市場カテゴリを通じて、購入者へよりアピールすることで、収益拡大を図ります。

ほとんどのコネクテッド・ウェアラブルおよびポータブル医療機器は、人々の生体認証データを正確に追跡する必要があり、医療従事者は患者を遠隔で監視し、進捗状況を追跡し、必要に応じて介入することができます。医療機器の寿命は、使用や保管により数日から数ヶ月、数年に渡りばらつきがあるため、ここでは非常に重要になります。BG27 は、最大 0.8 ボルトまでの動作を可能にする DCDC Boost を内蔵しており、電池式パッチ、ウェアラブル心電図(ECG)、連続グルコースモニター(CGM)などの医療アプリケーションで一般的に使用される単セルアルカリ電池、酸化銀電池、1.55v ボタン電池を使用できます。さらに、BG27 上のウェイクアップ ピンによって、消費されるまで在庫保管や輸送に数か月を費やしても、20 nA 以下の電力消費ですみます。これにより、本機器は最も必要とされるときには電池が完全充電された状態のままです。大切な医療用途での使用中に、予期せぬ電池消耗を防ぐために、BG27 の統合型クーロン カウンターが正確に電池レベルをトラッキングし、ユーザの安全性と操作性を向上させることができます。

BG27 は、ライフラインや生命の安全を担う医療機器など、非常に小さなデバイスで接続されていない高性能 Bluetooth LE を可能にするために必要な機能を独自に組み合わせ、バッテリ容量を拡張し、デバイスとユーザを急速に進化するサイバー脅威から保護する堅牢なセキュリティを提供します。

Bluetooth LE SoC が、スマートホスピタルやスマートクリニックで運用上の洞察を実現

Omdiaのアナリストレポート『EmportureThe Internet of Medical Things (IoMT) at the Heart of Digital Healthcare』によると、世界の医療機関が医療IT予算を大幅に増やす割合は、パンデミックの始まりから指数関数的に増加しており、大規模な医療機関は特にスマートホスピタルやスマートクリニックにおけるデジタル変革イニシアチブへの投資を増やしています。 BG27は、患者のフロー、治療、モニタリングの高度化を可能にし、スタッフの効率と患者の安全性の両方を向上させます。 BG27 のスモール・フォーム・ファクタとワイヤレス接続により、接続されていない軽量の医療機器を使った継続的な患者モニタリングが可能になります。アセットタグとリアルタイム・ロケーション(RTL)ソリューションは、常に移動している医療機器、人員、患者を追跡する能力を提供します。機器を探すよりも、患者のケアをすることにより多くの時間を費やすことができます。BG27 は、医療とビジネスに関する見識を向上させるため、大規模な病院環境全体に運用上の見識をもたらし、臨床効率を向上させます。

IoT Medical Things(IoMT)の急増により、ヘルスケア業界は変革を遂げ、臨床医療環境だけでなく、自宅や外出先でも従来の臨床環境の外でデジタル変革を推進しています。これらの機器は医療業務に革命をもたらし、消費者が自宅でモニタリングできるようにし、アクセスを増やして健康上の成果を改善しています。

Silicon Labs の Bluetooth SoC とコネクテッド・ヘルスの詳細

カテゴリー: コネクテッド・ヘルス
Brian Blum
Brian Blum
ワイヤレス担当シニア製品マーケティングマネージャー 
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software