世界中の医療施設が、新しい非効率性を導入することなく、いかにより多くの人々に重要な医療を提供するか、という同じ課題に直面しています。Borda Technology は、約 20 年間にわたり、接続性を利用して、医療現場の効率性を向上させてきました。実用的な IoT データで運用の認識と洞察をもたらすという同社のミッションは、最もニーズの高い分野で継続的に革新する意欲へと反映されています。顧客に高性能ワイヤレス製品を提供して、効率性の向上を実現するには、病院やその他の臨床環境をより安全にして、患者の健康転帰を改善するという大きな可能性を持っています。何十万平方フィート/メートルにもわたる IoT 接続を複数階ある病院施設に埋め込むことには、特定の課題が伴います。これらの環境には、RF 伝播を妨げる厚い壁だけでなく、連続動作中の電子機器や無線機器からの大きな干渉も存在します。
課題
堅牢でスケーラブルなリアルタイム位置情報サービス(RTLS)ソリューションを開発し、あらゆる規模とレベルの複雑な病院環境で、常時移動中の医療機器、スタッフ、患者を追跡することで、患者ケアの質と運用効率を向上させます。
ソリューション
Bluetooth 方向探知ソリューション
BG22 Bluetooth SoC、アンテナ・アレイ・リファレンスボード、RTLS ライブラリ、ツールから構成される、Silicon Labs の到着角(AoA)ソリューションは、屋内位置情報サービスの正確なロケーション推定、低消費電力動作、堅牢なセキュリティを実現します。
その結果
Bluetooth ベースの RTLS ソリューションを作成して、大規模な病院環境全体で運用上の洞察を提供し、医療とビジネスの洞察を改善します。高精度の位置情報サービスは、病院がこれまで管理不可能だったプロセスを合理化し、人間の介入を最小限に抑えながら、十分な意思決定を行うのをサポートします。
BG22 Bluetooth SoC
アンテナ・アレイ・ボード
RTLS ソフトウェア・ライブラリ
ツール/Simplicity Studio
医療向けの安全で信頼性の高い Bluetooth 資産追跡
世界保健機関(WHO)は、2000~2018 年の政府の医療支出は、8 兆ドル以上または世界の GDP の 10 パーセント以上であると推定しています。現在の人員配置の課題、COVID-19 のパンデミック、医療費の上昇が、この課題を悪化させています。この医療費の増加は、ほとんどの医療システムに負担をかけていますが、Borda Technology のような企業は、競争の場を平準化するためにテクノロジーを使用しています。特に、ワイヤレス接続はこの分野で劇的な影響を及ぼしています。
Borda は、資産在庫管理、資産活用、患者スループット管理、患者の安全性などの製品で、運用効率と患者ケアの質を向上させるために、病院内で資産追跡、患者追跡、および人員追跡が可能なデジタルトレーサビリティ IoT 製品の開発に着手しました。資産追跡は、膨大なスペースをカバーする必要があることや、説明が必要な多くの人命救助装置などがあるため、医療システムが業務を改善する最大の機会の1つとなっています。この課題を現実世界の用語に当てはめるために、30ある統計によると、1 つのシフトの看護師は、仕事に必要な機器の追跡に平均で 分を費やしています。リアルタイムの位置情報サービス(RTLS)システムにより、病院は、運営上の課題に継続的により多くのリソースを投入するのではなく、ケアの提供に集中できるようになります。
RTLS 向け Silicon Labs Bluetooth ソリューション
位置情報サービスの新しいインフラストラクチャを病院設定へと導入することは、管理者にとって威圧的な命題にもなり得ます。Borda は、顧客の投資利益率(ROI)を確保し、大規模な設置コストの必要性を排除するための方法を必要としていました。この課題を解決する鍵を握っているのが、現存するネットワークプロトコルの中で最もユビキタスで知られているBluetoothです。Bluetooth では、到着角(AoA)を含む Bluetooth の位置情報サービスを導入することで、デバイスは Bluetooth 5.1 信号の方向を決定することができるようになりました。これは医療アプリケーションにとって重要な開発でした。なぜならば、多くの病院は、人や機器が常に移動し、あらゆる種類の方法で交流している、個室を抱える大型病棟だからです。
Borda は、Silicon Labs の BG22 Bluetooth SoC をベースにした改ざん防止トラッキング・タグとロケーターを発売しました。これは、現在の Bluetooth 仕様が提供する高精度な精度を活用しています。このタグは、デバイスの利用状況や、患者や病院スタッフによるアセットとの相互作用を追跡する機能を提供します。これまでのネットワークの制限によって、動きの追跡が可能になりました。これは正しい方向へのステップでしたが、もし、エリア内で動いているものは使用されている、という前提でつくられていました。実際の状況では、資産は使用されずに常に移動しています。そこで Borda は、利用状況のより明確な全体像を提示することにしました。その結果、スタッフに業務に関する洞察を提供し、より良い医療とビジネスの意思決定に情報を提供するタグ付けソリューションが生まれました。
資産を迅速に見つけることは、介護者や患者にとってメリットであるだけでなく、バイオ医療系エンジニアや校正スタッフたちがメンテナンスする機器の追跡に費やす時間が少なくなるという意味合いもあります。Bordaソリューションは、注意が必要な機器についてスタッフに警告アラームを設定することで、未校正の機器を使用してしまうことを防止します。例えば、手術で使用される電気焼灼装置は、損傷した組織を破壊したり、出血を止めるために使用されます。このような機器が適切に校正されていないと、患者は火傷を負ってしまう可能性があります。このレベルの洞察は、潜在的に危険なエラーのマージンを減少させ、サービスの質を高めます。
Bluetooth 位置情報サービスへのハードウェア、ソフトウェア、ツールのアプローチ
一般的に、シリコンプロバイダは、ハードウェアとソフトウェアスタックのみを提供しますが、ほとんどのシステム開発は開発者に委ねられています。位置情報サービスのアプリケーションの場合、Silicon Labs はチップ、アンテナ・アレイ、広範なソフトウェアのライブラリを提供しており、お客様はこれらを実装することで、製品化までの時間を短縮し、社内開発のコストを排除できます。
Bordaと協力して、デバッグ、開発、テストツールを含むソリューションを実行するインフラストラクチャを提供し、既存のテクノロジーの上に製品を構築することで、開発時間を短縮し、製品の市場投入までのスピードを加速します。BG22 は、大量でコスト重視のアプリケーションを念頭に置いて開発されました。Borda の資産タグ付けソリューションは、Bluetooth が RTLS アプリケーションに適している理由の良い例です。Bluetoothは低消費電力であることに加え、私たちが使用するデバイスにほぼユビキタスであり、ほとんどのユーザーにとって身近な存在となっています。BG22 のシンプルさと、RTLS 開発に総合的なアプローチを採るシリコンベンダーとの提携により、Bordaはソリューションのインストールにかかる時間も大幅に短縮されました。かつては数か月かかっていたものが、わずか数週間で稼働を始めることができます。