BT122-DK4315B

MSRP$161.25

デュアルモード BR/EDR Bluetooth LE モジュール開発キット

BT122 製品は NRND であることから、BT122-DK4315B は、新規設計 (NRND) のステータスには「非推奨」となりました。
 

BT122-DK4315B は、BT122 デュアルモード Bluetooth モジュール を評価するためのスモール・フォーム・ファクタ・キットです。このボードには、2 つのプッシュボタン、2 つの LED、温度および相対湿度センサー(Si7021)、オンボード J-Link デバッガが含まれており、UART-USB ブリッジ(VCOM)をサポートしています。また、BRD4002Aとエネルギー・プロファイラを使用した消費電流測定を可能にするミニ・シンプリシティ・コネクタ、およびすべてのモジュール・ピン用のブレークアウト・パッドも含まれています。

MSRP$161.25

 

主な機能

  • デュアルモード BLE および BR/EDR
  • 2x プッシュ・ボタン
  • LED 2個
  • 相対湿度および温度センサー
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • UART-USBブリッジ(VCOM)のサポート

キット内容

  • BT122 開発キット・ボード(BRD4315B)
  • マイクロ USB ケーブル

ステップ1:BT122 ユーザー・ガイドを使ってみる

ステップ2:テクニカルサポートに連絡して SDK をダウンロードする

Silicon Labs の Bluetooth デュアルモード SDK には、以下のような API、コンポーネント、およびツールが含まれています。

  • Bluetooth デュアル・モード・スタック
  • BGAPI は、Silicon Labs の UART インターフェイス上の Bluetooth デュアル・モード・スタックへのバイナリ・シリアル・プロトコル API です。BGAPI は、Bluetooth BR/EDR と LE の両方の機能を使用し、低消費電力 MCU などの外部ホストからの Bluetooth デュアル・モード・スタックのすべての機能を使用するユーザーを対象としています。
  • BGLIB は外部 MCU 用のホスト・ライブラリで、BGAPI シリアル・プロトコルのリファレンス・パーサを実装します。BGLIB は、Bluetooth デュアルモード SDK の一部として C ソースコードで提供され、さまざまなプロセッサ・アーキテクチャに簡単に移植できます。
  • BGScript インタプリタとスクリプト言語により、アプリケーションを、Bluetooth デュアルモード・モジュール内蔵 MCU 内に開発できます。シンプルなエンドユーザー・アプリケーションまたは強化された機能を Bluetooth デュアル・モード・モジュールに直接開発できるため、外部ホスト MCU は必要ありません。BGScript アプリケーションは、BGAPI の使用と同時に実行できるため、Bluetooth モジュールやホストにいくつかの機能を実装することができます。
  • Profile Toolkit は、シンプルな XML ベースの記述言語であり、Bluetooth デュアル・モード・モジュールの GATT ベースのサービスと特性データベースを簡単かつ迅速に開発するために使用できます。
  • BGBuild コンパイラは、Bluetooth デュアルモード・スタック、BGScript アプリケーション、および Bluetooth GATT サービスを、Bluetooth デュアルモード・モジュールにインストールできるファームウェアバイナリにコンパイルする無料のコンパイラです。
  • BGTool は、グラフィカル・ユーザー・インターフェイス・アプリケーションで、BGAPI シリアル・プロトコルを使用して、ホスト・インターフェイス上のコントローラー上の Bluetooth デュアル・モード・モジュールを可能にします。BGTool は、Bluetooth デュアル・モード・モジュールをテストし、その機能と API を評価するのに便利なツールです。
  • また、DFU ツールは SDK の一部として含まれており、UART インターフェイスを介してファームウェアを更新できます。
  • BIMBER は、iWRAP モジュールのファームウェア・サポートが終了したことで作成されたシンプルな移行ツールです。Migrator では、iWRAP モジュールからの永続ストレージのダンプを BT122 プロジェクト・ファイル(BGScript を含む)に変換できます。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software