xG28S-EK2705A

MSRP$34.00

Amazon Sidewalk 用Explorerキット

Amazon Sidewalk 用 xG28S- EK2705AExplorer キットは、EFR32SG28デュアルバンドワイヤレス SoC 用のスモール・フォーム・ファクタ、低コストの開発および評価プラットフォームです。 Explorer キット は、Amazon Sidewalk 向けの IoT アプリケーションの迅速なデモとプロトタイピングに焦点を当てています。このボードには、Amazon Sidewalk ネットワークにすぐに使用できるアプリケーションがプログラムされており、エンドデバイスとクラウド間の Amazon Sidewalk ネットワーク経由のアップリンク/ダウンリンクのデモンストレーションが可能になります。

MSRP$34.00

 

キット内容

  • 1 x BRD2705A EFR32xG28 Explorer キットボード

キットの特徴

  • EFR32xG28、1024 kB フラッシュおよび 256 kB RAM に基づく
  • 2 つの LED と 2 つのプッシュボタン
  • リセット・ボタン
  • デバッグ接続用 USB コネクタ
  • オンボード SEGGER J-Link デバッガ
  • 仮想 COM ポート
  • パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
  • GPIO アクセスと外部ハードウェアへの接続用のブレークアウトパッド
  • サードパーティ製アドオン・コネクター
    • mikroBUS™ ソケット
    • Qwiic® コネクタ
  • Amazon Sidewalkのすぐに使えるアプリケーションがプリインストール

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:あなたの製品を開発する

このボードには、Amazon Sidewalk用の「事前定義済み」デモがフラッシュされています。デモのデモのウォークスルーおよび開発の開始については、「使用開始ガイド」をご参照ください。

ウェビナー

Amazon Sidewalk 開発を今すぐ開始する

Amazon Sidewalk が開発者向けにオープン!Amazon Sidewalk で IoT 開発者の道のりを加速する特別セッションにご参加ください。

オンデマンドで視聴する

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software