すべてのモノ IoT ワイヤレスのトレーニング
-
45:13
-
42:19
-
46:58
-
38:34
概要
さまざまなワイヤレス・テクノロジー間のトレードオフを理解することから始めることは最善の選択です。
混雑した 2.4 GHz スペクトラムは、通信の複雑さを増大させ、複雑な同期を必要とし、より多くのエネルギーを使用し、より狭い範囲となってしまいます。 サブ GHz は、非メッシュ・トポロジーでより長距離と低消費電力を提供する優れた代替手段です。
しかし、2.4 GHz 帯は世界的に許容されており、デバイス同士はユニバーサルにとても簡単に接続できるようになっています。一方、サブ GHz 帯域はローカルに規制されていますが、米国、EU、中国などの地域は、サブ GHz 帯域ソリューションを正当化するのに十分な広さを持っています。
このセッションでは、Radios INC の RF/マイクロ波エンジニアである David Zima が、IIoT の通信距離を延ばすために業界を先導するベンダーたちが開発中の Z-Wave Long Range(ZWLR)、Sidewalk、および独自規格のワイヤレス・ソリューションについてレビューします。
時間
45 分
レベル
初級
司会者
Craig Giglio
アプリケーション・エンジニアリング・マネージャー
Silicon Labs
講演者
David Zima
RF/マイクロ波エンジニア
RADIOS INC
Ben Garcia
マネージャー - IoT センサー
Silicon Labs