この資料は Bluetooth 188- ワークショップ(SSv5) の 3 / 4です: 標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加する方法
この Bluetooth ワークショップでは、実地トレーニングを提供し、IoT プロジェクトに標準 Bluetooth サービスを追加する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と Thunderboard BG22 を使用します。このトレーニングでは、標準的な Bluetooth サービスが既知のフォーマットでデータをモバイル・アプリに通信し、どのデバイスでも情報をデコードできる方法を説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、実地トレーニングを提供し、IoT プロジェクトに標準 Bluetooth サービスを追加する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と Thunderboard BG22 を使用します。このトレーニングでは、標準的な Bluetooth サービスが既知のフォーマットでデータをモバイル・アプリに通信し、どのデバイスでも情報をデコードできる方法を説明します。
概要
このビデオでは、標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加することに焦点を当てた BG22 ワークショップの 3 番目の部分について説明します。 BG22 Thunderboard でプログラムされたプロジェクトは、EFR Connect モバイルアプリケーションを使用してテストされます。 閲覧者は、湿度と温度として識別される Bluetooth SIG 標準サービスの表示に EFR Connect アプリをどのように使用できるかについて学習します。 このプロジェクトでは環境センシングサービスが追加され、EFR Connect モバイルアプリにはボードから読み取った値が表示されます。
言語選択:
前提要件:
BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)
ラボの手順:
標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加する方法
必要なハードウェア:
Thunderboard キット EFR32BG22
(SLTB010A)