この資料は Bluetooth 188 - ワークショップ (SSv5) の 1/ 4 です: 標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加する方法
この Bluetooth ワークショップでは、実地トレーニングを提供し、IoT プロジェクトに標準 Bluetooth サービスを追加する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と Thunderboard BG22 を使用します。このトレーニングでは、標準的な Bluetooth サービスが既知のフォーマットでデータをモバイル・アプリに通信し、どのデバイスでも情報をデコードできる方法を説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、実地トレーニングを提供し、IoT プロジェクトに標準 Bluetooth サービスを追加する方法をユーザーに教えます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と Thunderboard BG22 を使用します。このトレーニングでは、標準的な Bluetooth サービスが既知のフォーマットでデータをモバイル・アプリに通信し、どのデバイスでも情報をデコードできる方法を説明します。
概要
このビデオでは、標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加することに焦点を当てた BG22 セクションの 4 ワークショップの 1 つ目です。 このワークショップの目的は、主な概念と要件を網羅するスライドを通して紹介されています。 このワークショップでは、環境センシングサービスを追加する方法と、BG22 Thunderboard の RHT センサーから読み取った湿度と温度の値を使用する方法についてをラボを使って技術系の閲覧者の皆さまに紹介します。
言語選択:
前提要件:
BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)
ラボの手順:
標準 Bluetooth サービスをプロジェクトに追加する方法
必要なハードウェア:
Thunderboard キット EFR32BG22
(SLTB010A)