ビデオ素材

BLE-144:コード - SPI で加速度計をすばやく追加

この資料は Bluetooth 185- ワークショップ(SSv5) の 4 / 4です: SPI で加速度計をすばやく追加

この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを行い、IoT デバイスに加速度計をすばやく追加する方法について学びます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、クライアントがIMUセンサーデータを送信するBLE通知をサブスクライブできるようにする方法について説明します。

概要

これは、SPI で加速度計をすばやく追加する方法を紹介するトレーニングの最後の部分です。このビデオでは、TDK Invensense IMUセンサをプロジェクトに設定するために必要なコードについて説明しています。 提供されたプロジェクト ファイル内のコードについて説明します。

*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。

前提要件:

BG22 ワークショップの事前作業

BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)


ラボの手順:

SPI で加速度計をすばやく追加


必要なハードウェア:

BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software