Bluetooth ワークショップ
-
4:22
-
12:22
-
1:25
-
7:09
この資料は Bluetooth 185- ワークショップ(SSv5) の 2 / 4です: SPI で加速度計をすばやく追加。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを行い、IoT デバイスに加速度計をすばやく追加する方法について学びます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、クライアントがIMUセンサーデータを送信するBLE通知をサブスクライブできるようにする方法について説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、実践的なトレーニングを行い、IoT デバイスに加速度計をすばやく追加する方法について学びます。このプロジェクトでは、Simplicity Studio v5 と BG22 Bluetooth SoC Explorer Kit を使用しています。このトレーニングでは、クライアントがIMUセンサーデータを送信するBLE通知をサブスクライブできるようにする方法について説明します。
概要
これは、spi で加速度計をすばやく追加する方法を紹介するトレーニングの 2 番目のセクションです。このビデオでは、このプロジェクトで説明するラボ手順について見ていきます。
*ビデオは Thunderboard BG22が映っている場合がありますが、推奨される代替キットはBG22 Bluetooth SoC Explorer Kitです。
言語選択:
前提要件:
BG22 ワークショップを開始する (ラボ 1 を完了してください)
ラボの手順:
必要なハードウェア:
BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット
(BG22-EK4108A)