概要
コネクテッド・ホーム・オーバー IP プロジェクトは、メーカーの開発を簡素化し、消費者の互換性を高めることを目標としています。このプロジェクトは、スマートホーム・デバイスは安全で信頼性が高く、シームレスに使用できるという共通の信念に基づいて構築されています。このプロジェクトは、インターネット・プロトコル(IP)を基盤として、スマートホーム・デバイス、モバイル・アプリ、クラウド・サービス間の通信を可能にし、デバイス認証用の特定の IP ベースのネットワーク・テクノロジー・セットを定義することを目的としています。 このカリキュラムは、プロジェクト内での Silicon Labs の開発努力を示し、CHIP と Silicon Labs SDK を使用して構築されたドア・ロック・デバイス・ソリューションを実演します。
コネクテッド・ホーム・オーバー IP(CHIP)トレーニング
-
28:22
-
35:57
* 2021 年 5 月 11 日現在、コネクテッド・ホーム・オーバー IP プロジェクトが Matter になりました。Matter について。
知識レベル:
上級知識レベル
上級
ラボの手順:
ハードウェアの前提条件
- CHIP デバイス用 BRD4170A
- BRD4170A RCP デバイス
- RaspberryPi3B+/4
ソフトウェアの前提条件
- GSDK 3.0.0 付き Studio 5
- Windows 10 上の WSL2(Linux)で Demo CHIP プロジェクトを構築します(Linux/Mac Machine はユーザーが使用することもできます)
- 最新の Raspberry Pi OS の詳細はこちら:
- Simplicity Commander
- Gecko SDK v2.7