ビデオ素材

CHP-101:コネクテッド・ホーム・オーバー IP(CHIP)ラボ

この資料は、 CHIP 180 - コネクテッド・ホーム・オーバー IPの 2 / 2です

この コネクテッド・ホーム・オーバー IP プロジェクトに関するトレーニングは、メーカーの開発を簡素化し、消費者の互換性を向上させることを目的としています。

概要

前提要件:OTBR と RCP のセットアップ用の Thread Labs を開く

デモ 1: CHIP と Silicon Labs の Gecko SDK を使用して構築されたドアロック・デバイスのデモンストレーション

  • 環境設定:ダウンロードと Github からの環境の構築
  • BRD4161A でアプリケーションを構築するための SDK パスとボードのタイプを設定する
  • ファームウェア・ファイルの場所を特定し、ファームウェアをデバイスにフラッシュします。
  • CHIP デバイスを OTBR と RCP に接続する。
  • 例を実行し、使用例を実行する。

 

* 2021 年 5 月 11 日現在、コネクテッド・ホーム・オーバー IP プロジェクトが Matter になりました。Matter について。

 

ラボの手順:

コネクテッド・ホーム・オーバー IP

ハードウェアの前提条件

  • CHIP デバイス用 BRD4170A
  • BRD4170A RCP デバイス
  • RaspberryPi3B+/4 
ソフトウェアの前提条件
  • GSDK 3.0.0 付き Studio 5 
  • Windows 10 上の WSL2(Linux)で Demo CHIP プロジェクトを構築します(Linux/Mac Machine はユーザーが使用することもできます)
  • 最新の Raspberry Pi OS の詳細はこちら
  • Simplicity Commander
  • Gecko SDK v2.7

 

 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software