ビデオ素材

BLE-131:Lab 2 - 電池予算を最適する

この資料は Bluetooth 182- ワークショップ(SSv5) の 4 / 6です: BG22 Thunderboard キットでセキュアな IoT デバイスを開発する。

この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。

概要

2 日目の実践ラボでは、このプレゼンテーションで取り上げた概念を補強します。このラボでは、Bluetooth スタックの構成を変更して電池寿命を最適化する方法について説明します。ユーザーは 2 つの低エネルギーに関するプロジェクトを完了します。低電力ビーコンと低電力温度計。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software