ビデオ素材

BLE-133:Lab 3 セキュリティおよびセキュアな OTA

この資料は Bluetooth 182- ワークショップ(SSv5) の 6 / 6です: BG22 Thunderboard キットでセキュアな IoT デバイスを開発する。

この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。

概要

実習ラボの最終日には、ユーザーは、信頼の基点(Root of Trust)概念を持つセキュア・ブートをプロジェクト例に応用できるようになります。このラボでは、ユーザーはプライベートキーとパブリックキーを生成し、信頼ある開発者からのアップデートのみを Thunderboard デバイスにロードするように BG22 が認証できるようにします。このラボの最後では、署名済みのファームウェア・アップデートを使用した無線(OTA)アップデートをユーザーが使用する方法を説明します。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software