Bluetooth ワークショップ
-
18:06
-
32:37
-
16:22
-
55:53
-
23:18
-
47:13
この資料は Bluetooth 182- ワークショップ(SSv5) の 3 / 6です: BG22 Thunderboard キットでセキュアな IoT デバイスを開発する。
この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。
この Bluetooth ワークショップでは、超低消費電力、セキュアな Bluetooth 接続を Simplicity Studio v5 を使った BG22 で開発し展開する方法についての実践トレーニングを提供して説明します。
概要
このワークショップの 2 番目のパートでは、EFR32BG22 Bluetooth デバイスの低エネルギー機能の詳細について説明します。このプレゼンテーションでは、TX/RX 中の消費電力について取り上げていますが、Bluetooth プロトコルスタックとハードウェアによって顧客が設計でエネルギーを節約する方法についても紹介しています。省電力機能、LE電源制御、電圧スケーリング、および PA モード。