ビデオ素材

MAT-115:クイックルック - Arduino 用 Matter over Thread

この資料は、 Matter 110 の 5 / 11 です:Matter 開発者のジャーニー

Silicon Lab のセキュアでインテリジェントなコネクテッド・マイクロコントローラを使用した Matter デバイスの開発について

概要

Silicon Labs EFR32MG24 マルチプロトコル・ワイヤレス・マイクロコントローラの Arduino IDE に Matter over Thread をご利用いただけるようになりました。Arduino ライブラリは、 IoT ファンとプロフェッショナルの両方が Matter over Thread を利用できるようにし、さまざまなアプリケーション例をご用意しています。このリリースは、Silicon Labs と SparkFun のボードをサポートしています。今後数か月以内に、Arduino の新しい Nano ボードを含むボードがさらに追加されます。

リソース:

 

前提要件:

Arduino IDE

必要なハードウェア:

EFR32xG24 エクスプローラー・キット

または

SparkFun Thing Plus Matter MGM240P

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software