ビデオ素材

MAT-116:クイックスタート - Arduino 用 Matter over Thread

この資料は、 Matter 110 の 6 / 11 です:Matter 開発者のジャーニー

Silicon Lab のセキュアでインテリジェントなコネクテッド・マイクロコントローラを使用した Matter デバイスの開発について

概要

Silicon Labs マルチプロトコル・ワイヤレス EFR32MG24 マイクロコントローラの Arduino IDE で、Matter over Thread アプリケーションの開発を開始して実行しましょう。このクイック・スタート・ビデオでは、Bluetooth および Matter over Thread のライブラリを含む Arduino IDE 用 Silicon Labs Core のインストールについて説明します。また、サンプルアプリケーションの作成とフラッシュの方法、および Amazon Alexa で Matter デバイスを試運転する方法も学びます。

リソース:

前提要件:

Arduino IDE

必要なハードウェア:

EFR32xG24 エクスプローラー・キット

または

SparkFun Thing Plus Matter MGM240P

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software