『コントローラー用 Z-Wave および Z/IP ゲートウェイ』トレーニング
-
1:33
-
16:55
-
4:26
-
23:53
-
9:43
本資料は、 Works With 2020 の 1/5 です:コントローラー 用 Z-Wave および Z/IP ゲートウェイ。
このトレーニングは、まずは Z-Wave 入門、そして Z-Wave over IP ツールを使用して Raspberry Pi 上に Z-Wave ゲートウェイを構築するためのステップ・バイ・ステップ・ガイドを提供します。
このトレーニングは、まずは Z-Wave 入門、そして Z-Wave over IP ツールを使用して Raspberry Pi 上に Z-Wave ゲートウェイを構築するためのステップ・バイ・ステップ・ガイドを提供します。
概要
コントローラ用 Z-Wave Z/IP Gateways* のトレーニングをご案内する、アソシエート・シニア・アプリケーション・エンジニアの Axel Brugger と、Silicon Labs のフィールド・アプリケーション・エンジニアの Carlos Hernandez をご紹介します。
*Z/IP Gateway は、開発およびデモンストレーションのみを目的とした無料のリファレンスデザインです。 これは、現状有姿で提供されており、保証はありません。製品設計プロセス中に、すべてのゲートウェイのセキュリティとコンプライアンスのテストを実施することをお勧めします。