多くのスマートデバイスやIoTメーカーは、独自のプロトコルから標準ベースのオープンソース開発へと移行し、イノベーションとデバイスのアクセシビリティ向上を目指しています。例えば、ユーティリティ事業者は、従来は保守的で、高度なメータリングおよび配電の自動化のために単一のベンダーネットワークを運用していましたが、現在では、複数のベンダーの標準ベースのプロトコルに向かう傾向にあります。しかし、移行には新しい課題が伴うことが多く、大規模なIoTネットワークを管理する複雑さに圧倒されかねません。
Enter Wi-SUN Field Area Network (FAN)を導入広範なカバレッジと対応機能を特長とするユーティリティ事業、都市、地方自治体にワイヤレス接続を導入する上で不可欠な存在となっています。自律形成型、自己回復型のIPv6 メッシュ機能の他、多層エンタープライズクラスのセキュリティ、高いデータ・スループットを備えたWi-SUN FANは、大規模な屋外ネットワークや過酷な環境、さらに産業用、バッテリー駆動、ユーティリティ・デバイス間の接続を促進するうえで最適です。
大規模ネットワーク管理の先駆者:CiscoのField Network Director (FND)
フィールド・エリア・ネットワーク(FAN)の普及を背景に、CiscoはField Network Director (FND)を通じてスケーラブルな管理ソリューションを提供する最初の企業の一つとなりました。Cisco FND は、グリッドの回復力を構築し、可視性を高め、オペレータの意思決定を支援するためにより良いデータを提供することで、これらの大規模なネットワークの管理に伴う問題に積極的に対処します。
FNDの中核となるのは、CiscoのCoAP Simple Management Protocol (CSMP) です。このプロトコルは、FNDが大規模なデバイス展開を管理するために使用されます。CSMPは、デバイスの登録、構成、メトリックスレポート、ファームウェア管理など、ライフサイクルのエンドデバイス管理ワークフローをセキュアかつ効率的に提供するために、リソースに制約のある100 万ノードのネットワーク向けに構築されています。
Ciscoはこれまで独自の技術を採用してきましたが、最近CSMPをオープン化することを決定し、そのユースケースを拡大し、Wi-SUNの範囲を新しいデバイスタイプやシリコンパートナーにまで広げ、オープンスタンダードにより、さらに多様なネットワークを実現しようとしています。CSMPは、ユーティリティ・メータリング、ユーティリティ配電の自動化、市町村の街灯などの重要なインフラで大規模に導入されるWi-SUN FAN内のデバイス管理で広く使用されています。しかしCiscoは、そこに未開発の可能性が潜んでいることを知っています。
課題
ユーティリティ・デバイス・メーカーは、大規模なIoT ネットワークの管理は、複雑で多大なリソースを必要とする場合があることに気づきました。そのため、効率的でスケーラブルなネットワーク管理を可能にする革新的なソリューションの必要性が高まっています。
ソリューション
Ciscoの定評あるField Network Director (FND)は、Silicon LabsのEFR32FG25/26デバイスにCoAP Simple Management Protocol (CSMP) を追加することで、大規模なWi-SUN フィールド・エリア・ネットワーク (FAN) の包括的、スケーラブル、かつセキュアな管理を可能にします。
その結果
このコラボレーションにより、Wi-SUNの既存のユーティリティ・アプリケーションへの展開がさらに拡大し、FANの採用が増え、FND / CSMP によるデバイス管理が改善されました。これらはいずれも、ユーティリティ・ネットワーク上のより広範なアプリケーションに対応するデバイス・タイプを拡大することで、イノベーションとオープンソース開発を推進します。
コラボレーションがWi-SUNネットワークのイノベーションに拍車をかける
CiscoとSilicon Labs は、Silicon LabsのEFR32FG25とEFR32FG28 デバイスにCSMPを導入することで、この拡張を実現するために協力しています。これによりSilicon Labsは、Wi-SUN FANを提供し、EFR32の機能を追加の低消費電力ノードに拡張する、フルシステム・ソリューションを提供できるようになります。Cisco FNDとSilicon LabsのEFR32FG25とEFR32FG28 は自然な組み合わせであり、ユーティリティ・ネットワーク管理のための最高のツールとEFR32の汎用性を融合することで、オープンソース開発を加速し、Wi-SUNネットワークに新しいデバイス・タイプを導入し、FND内で新しい機能を促進します。
大規模なネットワークは存続する(そして拡大する)
ユーティリティ事業ほど保守的な業界でさえ、グリッドの回復力と最適なユーティリティ事業管理を確保するためにFNDを積極的に採用しようとしています。Silicon LabsとCiscoのコラボレーションにより、EFR32デバイス上でCSMPを有効にし、Wi-SUN-FNDの互換性を高めることは、この業界がどのように拡張とオープン性を求めているかを示すもう一つの例です。 さらに、CSMPの最近のオープンソースの性質により、パートナーはすでに実証済みのFNDツールの下で管理されるソリューションを構築することができます。
Silicon LabsとCiscoにおいて、接続性は単なる流行語ではありません。私たちは、今後も大規模なIoTネットワークとオープンソース開発の成長に貢献できることを非常に嬉しく思っています。