• スマートホーム
  • |
  • EFR32MG21 シリーズ 2 SoC

Voltalis がホームエネルギー管理を最適化

|

サステナビリティへの Win-Win アプローチ

エネルギーの枯渇は、長い間、世界のリーダーたちの間で激しい議論の対象となってきました。進歩はしていますが、解決は地球に与えるダメージよりも遅いようです。エネルギー生産は、原子力発電所やガス発電などの集中型グリッドから、再生可能エネルギーを活用する(多くの場合、ローカルの)分散型システムへと徐々に移行しています。しかし、再生可能資源にもそれなりの課題はあります。断続的なエネルギーは管理が困難です。炭素を大量に消費するエネルギー生産は柔軟性を備えていますが、CO2排出による深刻な汚染があります。

住宅需要対応のトップ企業である Voltalis は、このような問題を認識し、過去数十年に行われてきたように、エネルギー・システムを供給側ではなく需要側で操作することにより、柔軟性の源を逆転させることにしました。

課題

排出ガスの多い発電所に依存しない電力システムを実現するとともに、スマートな省エネを実現するスマートホーム・エネルギー管理デバイスを実現する。

ソリューション

サステナビリティの草掛けである Voltalis は、暖房/冷却機器の電力消費をリアルタイムで監視・制御するスマートホーム・エネルギー管理デバイス(分散型需要側管理とも呼ばれる)を開発しました。

このデバイスは、Silicon Labs の Zigbee ワイヤレス MCU EFR32MG21 で給電され、Zigbee ネットワークのコーディネーターとして、EFR32MG21 を備えたゲートウェイに接続されます。そして、データおよびワイヤレス機能を使って、Voltalis が家電の電力消費を遠隔管理します。

その結果

Voltalis は、公益事業者、家主、地方自治体と提携して、スマートボックスを暖房/冷却機器に接続しています。これは消費者に無料で提供されます。パワーグリッドに適応性が必要な場合、Voltalis は、消費者の快適さに影響を与えることなく、何千台ものデバイスの間で短時間の電力消費削減を集めることができます。

ヨーロッパの企業は、暖房/冷却機器にスマートホーム・エネルギー管理デバイスを設置しており、これにより必要なときに電力消費を一時的に削減することができます。この電力削減を行う決定は、Zigbee および Thread EFR32MG21 SoC(シリーズ 2)を介してゲートウェイ経由で収集された、リアルタイム・データによって情報に基づいて行われます。

  • 高性能、低消費電力、そして安全
  • 有線給電型 Zigbee、Thread、Bluetooth メッシュのアプリケーション向けに最適化された 2.4 GHz ワイヤレス SoC
  • Zigbee および Thread 無線、Bluetooth Low Energy 無線、機能豊富なアナログおよびデジタル周辺機器、パワフルな MCU およびメモリ・オプションなどを含む一般仕様です

長距離およびメッシュ・ネットワーク機能を介した通信機能によって抜擢されたこの EFR32MG21 SoC は、Voltalis ソリューションの中核を成しており、製品ソフトウェア全体が Silicon Labs のチップセット上に組み込まれています。このようにソフトウェアとチップが緊密に関係している場合、製品が適切に機能しているかを確認するだけではありません。このチップセットでできることを明確に理解してもらうための実践的なカスタマーサポートを必要としますが、Silicon Labsチームはこの2つの約束を果たしました。

未来を牽引する独自のビジネスモデル

このようなパートナーシップによって、エネルギー消費を削減し、エネルギーの移行を促進するスマートボックス・ソリューションが生まれました。これはすべて最終消費者には無料で提供されています。Voltalisは、より良い未来を保証するために、エネルギー市場のパートナーとして、タイムリーな政策や規制に対応しています。その結果、市場はエネルギーを節約し、すべてにおいて双方にメリットのある関係となることで、Voltalis が供給、設置、ボックスのメンテナンスにかかるすべてのコストを負担し、自立性のあるビジネスモデルを構築することができます。

このアプローチはパワーグリッドと最終消費者の双方にメリットがあるため、Voltalis はすでにフランスを含むヨーロッパの 150,000 世帯への設置を終えています。今後の5年間で、フランスで 2024 年までに 500,000 世帯の設置を含め、ヨーロッパとアジアで100 万世帯に設置することを目標としています。すでに6カ国(フランス、ベルギー、フィンランド、英国、スロベニア、スウェーデン)で展開していますが、今後は日本もアジア太平洋市場で展開していきます。

私たちはVoltalis が世界を席巻するのを期待しています。Voltalis の詳細については、group.voltalis.com をご覧ください。

Silicon Labs のポートフォリオが、どのように業界最高の Zigbee ソフトウェアやツールと統合されているかについてご覧ください。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software