PowerTag の EFR32 ワイヤレス Gecko 技術による省エネ化への道のり
当社の EFR32 ワイヤレス Gecko技術は、PowerTagの要求基準を満たすためのパズルの最後のピースのようにフィットします。
- 低消費電力/高効率
- コンパクトなデザインと豊富な機能セット
- コスト削減
- 堅牢なソフトウェア、SDKによる導入の加速化
- 開発パートナーシップとカスタマーサポート
- 設計の再利用とマルチプロトコル接続
- エンドノートからクラウドに至るまでシステムを保護
課題
お客様にシンプルでコンパクトな低消費電力のサブメーター・ソリューションを提供することで、建物のエネルギーのモニタリングや管理を改善し、エネルギー効率を最大化します。
ソリューション
Schneider Electric は、PowerTag の低消費電力を保証し、負荷干渉を回避するために、EFR32MG13 ワイヤレス SoC を選択しました。Silicon Labs は、ソリューションを提供するだけでなく、社内エンジニア・チームがお客様と協力してシステムの構築を支援します。当社の顧客サポートは、Schneider が自社の Zigbee ソフトウェアを当社 SoC に移植するのを支援し、社内での開発過程を容易にしました。
その結果
グローバルなエネルギー・スペシャリストである Schneider Electric は、消費電力の正確に監視するために、従来の回路ブレーカーに簡単に固定できる小型ワイヤレスデバイスに PowerTag Energy®を開発しました。PowerTag、エネルギー追跡とワイヤレス接続に当社 EFR32MG13 ワイヤレス SoC を使用
世界で最もサスティナブルな企業
Schneider Electric は最近、世界で最もサスティナブルな企業として 2021 グローバル 100 インデックスにランクインしました。ワイヤレスデバイス PowerTag Energy® について:エネルギーをリアルタイムで監視するコンパクトなクラス 1 通信センサー。センサーは、データセグメンテーション(一般にサブメーターと呼ばれている)を可能にすることで、次のレベルのメーター測定を行います。
従来のメータリングでは総エネルギー消費量を測定していますが、サブメータは、建物施設管理者が、使用量(例:照明、HVAC、ポンプ)、建物構造(例:床、翼、面積、駐車場)、またはその他の有用な基準によって消費量を追跡するために使用されます。その結果は? 綿密かつ実用的なデータ。
このデータは、建物の計画をより明確にし、持続可能性を促進するためのセグメント化された測定値を提供します。
新築および既存の建物を問わず、電気的な異常が発生した場合にはアラートを送信するので、住宅所有者は安心してご利用いただけ、企業では業務の効率化や稼働率の向上が期待できます。アラートは電話アプリを介して送信され、ユーザーは指先操作だけで重要なエネルギー情報を得ることができます。
セグメンテーションと常時稼働しているモニタリングは、誰もがエネルギー効率を最適化し、二酸化炭素排出量全体の削減、コスト削減の方法を模索しているため、今日では、誰にとっても(特に、建物や施設管理者など)極めて重要です。PowerTag Energy は確かに重宝するもので、このような効率的なワイヤレス・デバイスの需要は今後も増え続けるでしょう。
今後どこへ向かうのか?
建物をデジタル化する初期段階のお客様は、エネルギー効率を高めるためにワイヤレス接続を追加することも検討しています。最終的には、建物のエネルギー節約により、さらに多くの投資が加速し、デジタル化やワイヤレス化が加速します。最終的に、事業者は、初期フェーズで導入したワイヤレス・インフラ上に構築および統合できるさまざまな付加価値サービスの検討を始めます。これは、スマート照明システムを使用して建物全体を改装する、建物の運用効率を向上できる資産追跡システムを構築することなどが考えられます。
Schneider Electric は、Silicon Labs が設計や開発のニーズを満たすだけでなく、開発のすべてのステップ(広範な技術サポートと共に)に加わる信頼できるパートナーであるということがわかりました。Silicon Labs のメッシュ技術に関する広範かつ深い専門知識によって、お客様が革新的な方法で困難な問題を解決できるよう支援いたします。