7 つの注目の Bluetooth 技術トレンド

7 つの注目の Bluetooth 技術トレンド

2022 年 11 月 2 日 | Aashish Chaddha | この記事は 3 分で読めます

世界がかつてないほどつながっているということは誰の目にも明らかです。世界中で何百万ものスマートデバイスがプライベート環境や商業環境に導入されている中、シームレスなコミュニケーションは日常生活の中でますます一般的になってきています。

今日、Bluetooth Low Energy(LE)技術は新しい IoT ユースケースを可能にし、持続可能な大きな成長を約束する幅広いアプリケーションの扉を開きます。Silicon Labs の Bluetooth LE ツールの豊富なポートフォリオにサポートされるこれらの 7 つの技術トレンドは、今後数か月、数年のうちに誰もが注目するようになるはずです。

 

1. 高い精度での資産追跡

Bluetooth 技術は、リアルタイム位置情報システム(RTLS)ソリューションの急速な成長を促進しています。これらのソリューションは、例えば、倉庫や医療機器内のツールや作業員、スマート病院内にいる患者を見つけるのに役立ちます。2025 年までに 516,000 件もの Bluetooth RTLS 資産追跡のユースケースが実装されると予測されており、資産追跡はより洗練され、より正確になっています。Angle of Arrival(AoA)や Angle of Departure(AoD)などの新しい技術はアンテナアレイを活用してより正確な位置決めを三角測量し、高精度距離測定(HADM)はセンチメートルまでの精度を提供します。

潜在的なアプリケーション: 医療機器/供給品/患者追跡、出荷と物流、重機や動力工具の追跡とメンテナンス 

 

2. 屋内ナビゲーションとウェイファインディング

空港や鉄道駅、博物館から病院まで、Bluetooth 屋内測位システム (IPS) は、GPS の屋内カバレッジに関する課題を克服するための標準となり、訪問者が複雑な施設をナビゲートするのに役立ちます。現在、Bluetooth 位置情報サービスの実装のうち、屋内ビゲーションが含まれているのは、そのうちの77パーセントです。Bluetooth RSSI 無線ネットワーク、AoD ビーコン、さらには Wi-Fi やワイヤレス照明システムに組み込まれた Bluetooth 機能であっても、消費者はスマートデバイスを利用することで複雑な施設をより簡単にナビゲートできます。

潜在的なアプリケーション:モール、空港、ハイパーマーケット、鉄道駅、病院のウェイファインディングと屋内マップ 

 

3. デバイスネットワーク

デバイスネットワークは Bluetooth メッシュ技術を主なドライバーとして拡大し、かつてないほど能力が高まっています。これらのネットワークは、ネットワーク化された照明制御やビルの自動化などのシステムの制御と監視に役立ちます。デバイスネットワークは、位置情報サービスに次いで LE Bluetooth で 2 番目に急速に成長しているアプリケーションです。

潜在的なアプリケーション: 光源、光/占有センサー、制御装置、HVAC システム、温度/湿度センサー、アクセス制御

 

4. 個人アイテムの検索

2026 年までに年間 1 億 4,000 万台の Bluetooth 個人用追跡デバイスが出荷される見込みで、Bluetooth の価格が手ごろなことから、この技術の採用が促進されています。Bluetooth タグをキー、財布、かばん、その他の所有物に付ける消費者が増えています。タグ付きのアイテムを置き忘れた場合、スマートフォン上のアプリケーションを使用して見つけることができます。Apple の Find My のように成長するネットワークが HADM 技術と組み合わさり、高価なアイテムをなくした時にかつてないほど簡単にそれを見つけやすくします。

潜在的なアプリケーション: 私物、または高価なアイテムのためのエアータグとスマートタグ 

 

5. デジタルキー

日常生活でのスマートフォンの役割は拡大し続けています。Bluetooth 技術により、スマートフォンを便利で安全なデジタルキーとして使い、車、自宅、オフィスビルなどに近づくとドアやその空間のロックを解除ができるようになります。Bluetooth 搭載のキーアプリケーションを搭載したデバイスは、ユーザーが特定の近接範囲内にいるときやスマートデバイスでアクセスを開始すると、ドアへのアクセスを許可します。スマートデバイスの内蔵セキュリティ機能(顔認識、パスコードなど)は、デジタルキーにセキュリティレイヤーを追加します。

潜在的なアプリケーション:自動車、建物、住宅用のデジタルキー、ホテルやその他のホスピタリティセクターの施設へのリモートチェックイン 

 

6. オーディオ・ストリーミング

低エネルギーの Bluetooth 技術は、複数のユーザーとオーディオを共有するための新しいアプリケーションを開き、より安全なオン・ザ・ジョブ通信を可能にし、聴覚支援を必要とする人々にとって世界をよりアクセスしやすくします。クラシック・オーディオをベースにした LE オーディオは、ヘルメット内通信や、バックグラウンドノイズと希望する通信を区別することができる、より敏感な補聴器技術をサポートしています。病院に入院している患者は、ベッド内オーディオシステムの恩恵を受け、入院生活がより快適になります。

潜在的なアプリケーション: ヘッドフォン、スマートウォッチ、カーインフォテインメント、セットトップボックス、聴覚補助、安全ヘルメット 

 

7. より速いデータ転送速度

接続されているすべての IoT デバイスの 35 パーセントが Bluetooth に依存しています。消費者の歯ブラシから遠隔の空気質モニターに至るまで、さまざまなアイテムがクラウドにデータをストリーミングし、消費、分析、個人の生活と社会の福祉を向上させるために使用されています。新しい Bluetooth 技術は、より高速なファームウェア更新、より高速なバルクレートデータ転送、より大きなメディアファイルをスチームする機能を提供します。

潜在的なアプリケーション: スマートウォッチ/フィットネスデバイス、ポータブル医療機器、PC 周辺機器(マウス、キーボードなど)、小型機器、デバイスネットワーク上のアクセスポイント、電動工具、重機 

 

Bluetooth 技術はすでに広く受け入れられており、ほぼすべての業界の消費者に期待されていますが、これらの新しい低消費電力オプションは、Bluetooth ソリューションをこれまで以上に進化させています。これらの新しいトレンドとその実現をサポートするシリコン技術を活用することで、開発者はアプリケーションが接続と安全性を維持できます。Silicon Labs がスマート・デバイス設計への Bluetooth 統合をどのようにサポートしているかについての詳細をご覧ください。

Aashish Chaddha
Aashish Chaddha
Manager, Wireless Product Marketing(ワイヤレス製品マーケティング担当マネージャー) | Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software