Works With 2024 オンデマンド IoT トレーニングにアクセスする

2024 年 11 月 22 日 | John Dixon | この記事は 3 分で読めます

Works With 2024 は終了しましたが、今年のバーチャルイベントはオンデマンドで、いつでもこちらから開催できます。

IoT 開発者とメーカーが学び、ネットワークを構築し、アイデアを交換するためのプラットフォームを提供する目的で特別に作成した Works With イベントが、今回で 5 回目であったとは信じがたいことです。少し視点を変えてみましょう。最初の Works With はパンデミックのピーク時に行われ、世界は私たちの目の前で変化していました。当時、私たちの業界、そして世界がどのように適応し、進化してきたかを説明するのは難しいですが、その変革でコネクティビティが果たしてきた役割は、あなたが見ているあらゆるところにあります。

Works With のアジェンダとコンテンツの作成は、顧客の技術市場トレーニングのニーズを評価し、このニーズを満たす業界トップのコンテンツを提供する長いプロセスです。IoT 開発者に実用的な価値を提供し、成長するテクノロジーのエコシステムをまとめ、コラボレーションと相互運用性を促進するトピック、セッション、講演者を計画するために細心の注意を払っています。今年のプログラミングは、Wi-FiBluetoothLPWANMatterComputeIoT のトレンドに焦点を当てたテクノロジー専用トラックでそのミッションを前進させました。しかし、今年の最も重要な変化の 1 つは、オースチン、サンノゼ、ハイデラバード、上海で 4 件のライブイベントを開催したことでした。その中で Works With を導入することで、これらのトピックを顧客やパートナーの皆さまに紹介し、デバイス接続と生活改善に対する当社の情熱を共有するイノベーターたちのグローバルコミュニティとつながる機会を得ました。

今日、Works With は見逃せない業界イベントとなりました。ワイヤレス開発者たちは、業界最高で優秀なこのレベルの実践トレーニングに、無料かつ訪問することなくアクセスできる唯一の場所と言えます。また、Works With 2024オンデマンドにてすべてのセッションと基調講演を提供させていただけることを嬉しく思います。ハイライトをご覧ください。

1 日目 基調講演:未来をつなぐ:AI が IoT の進化の次の波を加速させる方法

Silicon Labs の CEO である Matt Johnson と CTO である Daniel Cooley は、NVIDIA の医療/医療事業開発ディレクターである David Niewolny とともに、AI と IoT の関係について話し合います。

2 日目 基調講演:Works With 2024:世界中の IoT の課題とソリューション

私たちは、Arduino と Mouser の共同プログラムである Matter Challenge の受賞者を発表します。その後 NVIDIA の製品マーケティング担当ディレクターである Adam Scraba、Samsung Research India の Niranjan Patil、そして Habitat for Humanity of Metro Denver の CEO である Jamie Gomez のパネルでは、IoT が世界中の差し迫った課題に取り組み、どのように人生を変えるという約束を果たしているかについて語ります。

Bluetooth 開発者トレーニングセッション

  • BLE201:Silicon Labs: エンドデバイス開発を加速する
  • BLE203:チャネルサウンディングが屋内のレンジと正確な距離推定を可能にする
  • BLE204:Ambient IoT を活用する:持続可能な接続への飛躍

LPWAN 開発者トレーニングセッション

  • LPW101:サブ-GHz IoT:長距離 IoT のプロトコル、アプリケーション、重要な考慮事項に関する概要
  • LPW102:LPWAN プロトコルの詳細な分析:スマートシティと IoT アプリケーション向けの Wi-SUN、Z-Wave、Amazon Sidewalk の技術比較
  • LPW103:Z-Wave Long Range: 自宅を超えた接続を実現

Matter 開発者トレーニングセッション

  • MAT101:Matter のご紹介:なぜ、何を、どのように
  • MAT102:Matter:これはお持ちの製品に適したテクノロジーですか?
  • MAT103:Matter:技術と採用:ユーザ視点から

IoT トレンドセッション

  • IOT101:最大のセキュリティトレンド、そして期待すること
  • IOT102:Open CSMP による大規模な IoT 導入の革命:Cisco と Silicon Labs のパートナーシップ
  • IOT103:産業用 IoT のワイヤレス配線
  • IOT104:製品設計者向け医療 IoT トレンドトップ 5 - スペシャリストのパネル
  • IOT105:IoT 開発を簡素化する
  • IOT106:現在と未来の Bluetooth トレンド

Wi-Fi 開発者向けトレーニングセッション

  • WF101:Wi-Fi 4 から Wi-Fi 6 および Wi-Fi 7 への進化と IoT 戦略とロードマップへの影響
  • WF201:IoT デバイス向けの超低消費電力を実現するための Wi-Fi IoT 開発者体験
  • WF302:Silicon Labs の SiWx917 で Wi-Fi トラッキング・プラットフォームを構築

IoTパートナーとエコシステムセッション

  • PAR101:Arduino Nano Matter のハンズオン
  • PAR202:モーションの分類と異常検出のためのエッジ・インパルスのチュートリアル
  • PAR203:スマートホーム・ゲートウェイを Wi-Fi からマルチプロトコル IoT、Matter へと変換する

IoT エッジコンピューティングセッション

  • CMP102:Simplicity Studio 6 のご紹介
  • CMP101:IoT 開発に最適な MCU プラットフォームの定義
  • CMP103:エッジ・インテリジェンス:Silicon Labs AI/ML を活用して効率とパフォーマンスを向上させる方法

Works With 2024 が本に載った今、来年に注目を向ける時が来ました。今以上に準備する時間はありません。Matter 1.4 の最近のリリースにより、Bluetooth、Wi-Fi、業界を前進させているその他の基礎技術の継続的な革新により、私たちはよりよいスタートを切ることができます。

カテゴリー:
John Dixon
John Dixon
南北米セールス&グローバルマーケティング担当副社長
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software