Arrow Electronics 限定:xG28 開発キットが 50% オフ
Now through 10 月 31 日, Arrow Electronics is offering a 50 percent discount on the full line of development kits for Silicon Labs’ newly released EFR32xG28 platform. このキャンペーンは Arrow Electronics のお客様限定で、無線基板キット、エクスプローラー・キット、Pro キットに適用され、開発者がこれらの SoC を利用して何ができるかを確認できるようにします。長距離ネットワークは、幅広いスマートホーム・アプリケーションや産業用アプリケーションにわたりますます必要になっており、xG28 ファミリは、長距離の各種機能のための高性能サブ GHz 無線と、サブ GHz ネットワークへの新しいマルチプロトコル・ユースケースを可能にする 2.4 GHz Bluetooth LE 無線を組み合わせています。これらのデバイスはまた、内蔵されている AI/ML ハードウェア・アクセラレータにより、エッジでの機械学習推論が可能になり、長距離自動化の鍵となります。
www.arrow.com にアクセスして、お探しの xG28 ツール部品番号を入力するか、ハイパーリンクされた製品番号をクリックしてください。チェックアウト時に、コード WORKSWITH2023 を入力すると、50% 割引になります。このキャンペーンは、最初の 100 顧客/企業に限定されます。
このプロモーションコードは、以下の xG28 評価基板の 1 つが 50% 割引になります。·
EFR32xG28 + 2.4 GHz Bluetooth Low Energy (LE) と +14 dBm 無線基板は、WSTK および Pro キットのメインボードを使い、Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、独自規格、Wi-SUN、Z-Wave 用のサブ GHz および 2.4 GHz Bluetooth LE ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするように設計されています。このキットには、+14 dBm 868/915 MHz および +10 dBm 2.4 GHz RF の両方に対応した BRD4400C デュアルバンド無線が含まれています。 この無線基板は、完全なリファレンスデザインと設計のファイルを提供します。
この EFR32xG28 + 2.4 GHz Bluetooth LE と +20 dBm 無線基板は、WSTK および Pro キットのメインボードを使い、Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、独自規格、Wi-SUN、Z-Wave 用のサブ GHz および 2.4 GHz Bluetooth LE ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするように設計されています。このキットには、+20 dBm 868/915 MHz および +10 dBm 2.4 GHz RF の両方に対応した BRD4401C デュアルバンド無線が含まれています。 この無線基板は、完全なリファレンスデザインと設計のファイルを提供します。
この EFR32xG28 +14 dBm + 2.4 GHz Bluetooth LE Pro キットは、Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、独自規格の各種プロトコル、Wi-SUN、WM-BUS などのサブ GHz および 2.4 GHzプロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするように設計されています。 Pro キットには、+20 dBm 868/915 MHz および +10 dBm 2.4 GHz RF の両方と Pro キット・メイン・ボードが可能な BRD4401C デュアルバンド無線が含まれています。ワイヤレス Pro キットの メインボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。この xG28 Pro キットは、高容量でスケーラブルなワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。
この EFR32xG28 +20 dBm + 2.4 GHz Bluetooth LE Pro キットは、Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、独自規格の各種プロトコル、Wi-SUN、WM-BUS などのサブ GHz および 2.4GHzプロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするように設計されています。Pro キットには、+20 dBm 868/915 MHz および +10 dBm 2.4 GHz RF の両方と Pro キット・メイン・ボードが可能な BRD4401C デュアルバンド無線が含まれています。 ワイヤレス Pro キットの メインボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。この xG28 Pro キットは、高容量でスケーラブルなワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。
EFR32xG28 +14 dBm + 2.4GHz Bluetooth LE Explorer キットは、サブ GHz ワイヤレス・プロトコルおよび 2.4 GHz Bluetooth LE に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするように設計されています。 mikroBUS(TM) と Qwiic コネクタをサポートする Explorer Kit は、迅速なプロトタイピングとソフトウェア開発に最適です。 このボードは、Bluetooth LE の 868/915 MHz と 2.4 GHz の両方をサポートし、オンボード・デバッガをサポートします。
PG28 Proキットは、EFM32PG28 -ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器が特長で、多くの EFM32PG28 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。
* プロモーションコードは、XG28 評価ボード (1個) を 50% 割引でご利用いただけます。当プロモーションは、xG28-RB4400C、xG28-RB4401C、xG28-PK6024A、xG28-PK6025A、xG28-EK2705A、PG28-PK2506A の評価ボードでもお使いいただけます。その他の例外が適用される場合があります。プロモーションコードは他のコードと組み合わせて使うことはできませんが、チェックアウト時に自動的に適用される無料配送プロモーションとお使いいただくことはできます。このキャンペーンは、限定価格のご注文には適用されません。ご注文の際にどちらかをお選びください。MyArrowのお客様は、arrow.com でのご購入 (特別価格の商品がカートに入っていない限り) に対してのみこのプロモーションをお使いいただけます。 割引は、http://my.arrow.com でのご購入や http://verical.com でのご購入には適用されません。 プロモーションコードは、キャンペーンの有効期限内で、お客様1人につき1 件のお取引にのみ適用できます。Offer expires 10 月 31 日st, 2023 at 11:59 PM MT. Arrow reserves the right to end this promotion at any time.