CES 2023、IoT 開発におけるエコシステムの重要性を強調
Silicon Labs は 2020 年以来初めて CES に復帰しましたが、1つ言えることは、IoT のイノベーションが急速に起こっているということです。デバイスメーカー、エコシステムベンダー、コンポーネント・テクノロジーのサプライヤー各社が協力してこの業界を前進させています。その共通の追求の結果として、すでに発売されているか、または近い将来発売されるであろう、驚くほどの製品の数々が生み出されているのです。これらのイノベーションを実際に直接見てみると、その多くが Silicon Labs のお客様たちによって実現されました。それは感動的なものでした。
Matter のフロントと中心
スマートホーム、産業および商業アプリケーション向けのスマートデバイスを開発している人にとって、Matter が中心的な役割を果たしていることは驚きではありませんでしたX. Matter は、2019 年に発表されて以来業界で最も期待されている開発の1つであり、11 月に最初に発売された仕様により、Matter 認定製品が今後もたらすと考えられる新たなレベルの予測を開始しました。
私たちが見た Matter が存在する多くの例の 1 つに、センサーやカメラ、そしてスマート・アプライアンス(そして 2020 CES Innovation Award 受賞者)まで、さまざまな IoT デバイスを開発した LEEDARSON で友人と出会ったときでした。LEEDARSON ブースでは、Matter に対する同社の「オールイン(all-in)」アプローチが強調され、Matter 認定製品のギャラリーが展示されました。その多くは、Matter 規格をサポートするために特別に設計された MG24 SoC を含む Silicon Labs 製品を使用しています。LEEDARSON が自社の Matter プラットフォームに MG24 をいかに選択したかについては、ケーススタディをお読みください。

LEEDARSON は、スイッチ、プラグ、サーモスタット制御、セキュリティ・デバイスなどの幅広い Matter 認定製品を含む幅広い製品を CES で紹介しています。
Nanoleaf は、最先端のコネクテッド照明製品を消費者に提供しています。今年、新しいMatter認定スマート照明製品(テレビをスマート照明と同期させる 4D TV Smarter Kit を含む)を発売し、Best of CES 2023 Honoree として認められました。

Nanoleafは、家庭でのエンターテインメントを向上させるカスタマイズ可能な照明器具などを開発することで、忠実な顧客基盤を確立しています。
Schneider Electric は、オープン性と相互運用性を考慮して設計された Schneider Home を発売しました。これにより、消費者はベンダーに関わらず適切なソリューションを組み合わせて省エネルギーを実現できます。また、Silicon Labs の MG24 を特徴とする、受賞歴のあるスマートホーム・エネルギー・プラットフォームである Wiser の新機能も発表しました。

Schneider Electric のスマートホーム・エネルギー・プラットフォームである Wiser は、Matter を使用して、住宅所有者がエネルギー使用量をより綿密に制御できるようにします。
ノーコード IoT 開発プラットフォームで 510,000 人以上の登録開発者を抱える Tuya Smart は、Tuya Dayの開催を含め多忙な週を過ごしていました。そこで Silicon Labs の Rob Alexander が Tuya の共同創設者兼 COO、Alex Yang が司会を務めた Matter パネルディスカッションに参加しました。Tuya は、電球やスイッチなど、いくつかの Matter 対応デバイス・カテゴリーをリリースしました。Silicon Labs がこれらの製品をどのようにサポートしているかについては、こちらのケーススタディをご覧ください。

Silicon Labs の Matter 製品マネージャー、Rob Alexander が Tuya Day でパネルに参加
エコシステムの年
もちろん、Matter は CES での注目を完全に奪ったわけではありません。Amazon Sidewalk、Google Home、Samsung SmartThings によって、エコシステム間の相互運用性に新たな注目が集まる中、スマートホームだけでなく産業および商業アプリケーションでも大きく取り上げられました。New Cosmos の友人は、ガス漏れの安全性と Amazon Sidewalk と互換性のある早期警告技術を特徴とした、807NAS DeNova Detect 天然ガスアラームを発表しました。また、彼らはラスベガス市と協力して、家庭内ガスの危険性と、Denova Detect 天然ガスアラームのような製品が、悲劇を防ぐために、どのように役立つかを認識させるイニシアチブ、National Gas Awareness Day の最初の署名者となっています。

Oxit と Silicon Labs との協力により、新しい Cosmos、Amazon Sidewalk エコシステム向けのガス・アラームが開発されました。
CES の Samsung SmartThings ブースでは、Matter 対応デバイスの膨大なコレクションが展示されており、デバイスメーカーが Matter にいかに頼っているかが見て取れました。これには、デバイス用のワイヤレス高速充電パッドも備えた IoT ハブ、SmartThings Station の発売や、スマートデバイス制御用のMatterハブが内蔵された QLED 8K TV の 2023 年度ラインナップが含まれます。

CES の SmartThings ブースには、CES Innovation Awards 2023 Honorees、SmartThings Station、QLED 8K TV など、多くの Matterデバイスが搭載されていました。
エコシステムパートナーの 1 つであるGoogle Home は、CESでは予想通りの注目を浴びました。Matterは、その存在感だけでなく、「消費者が新しいスマートホーム・デバイスをホームネットワークに簡単に接続できるようにする、という非常に実践的なデモンストレーションを行いました。

再びCESへようこそ
Silicon Labs のチームにとって、ラスベガスへの復帰は多忙を極めましたが、やりがいのあることでした。私たちは、家庭内で消費者に優しい、相互運用可能な接続の価値において、この言葉を広めるために最善を尽くしました。この週を始めるにあたり、Silicon Labs の産業および商業 IoT 製品担当シニア・バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャーである Ross Sabolcik が、ポッドキャスト the Signal で Wi-Fi Alliance との会話に参加しました。

多くのお客様やパートナーの皆さまと直接会うことは、過去2年間のことを思うと歓迎すべき変化であり、当社ブースは、最新の Bluetooth、Wi-Fi、Zigbee、Matter、サブ GHz の各種デバイスが接続をおこなうのを見たい参加者たちでまさにホットストップでした。
Z-Wave パビリオン(下の写真)では、当社の Z-Wave および Zigbee to Matter のブリッジ・ソリューション、Unify SDK のデモもおこなわれました。これにより、すでに導入されている何億台ものデバイスが Matter デバイスとして認識されるようになります。

当社ブースでは、タッチスクリーンを使ったデモを行い、機能要件やターゲットアプリケーションに基づいての製品選択プロセスの案内をおこないました。また、Wi-Fi でのライブ・ハンズオンの Matter デモと HADM(高精度距離測定)デモも行なわれました。

CES 2023 は氷山の一角に過ぎず、今年の残りの期間とそれ以降にどのような新しいイノベーションが見られるのか、待ちきれません。