Embedded World 2023 で接続された未来を描き出す
オープニングの基調講演、10 のセッション、5 のデモ(数回のパートナー・ブースやセッションに拡散)、133 ものミーティング、数千ものブースでの展示など、Silicon Labs は Embedded World 2023 体験に深く入り込んでいたと言えるでしょう。
私たちのセッションでは、スマートホーム業界のトップのテーマである Matter が、Wi-SUN、長距離ネットワーク、機械学習など、接続性の見方を変えるテクノロジーまで、さまざまなトピックを取り上げました。オープニングの基調講演では、接続された未来の絵を描く機会がありました。IoT はいたるところにあります。ですからエンベデッドとクラウドを統合するのです。
幸運なことに、私は Embedded World 2023 中に Silicon Labs のすべてのことに最前線で関わっています。期間中いつでも、ショーの中を歩いているような気持ちでお付き合いください。
1 日目:Daniel Cooley、CTO で接続された未来を描き出す
Daniel は、基調講演の準備として、多くの専門家に尋ねたり、基礎研究を調査して、IoT がその潜在能力を最大限に発揮するために何が必要かについてのいくつかの重要なポイントを得ました。
- IoT 接続は至る所にあり、数々の接続ポイントは接続された未来でのみ成長しています。IoT の成長の次のステップは、組み込みとクラウドの統合です。
- 製品は接続と処理を追加すると、より価値が高くなり、まったく新しく息を吹き返します。人を中心に構築された情報技術は、接続されたデバイスを中心に構築された運用技術に目を向けています。
- ソフトウェアを加速し、製品のセキュリティを確保し、製品チームとクラウドチームを結びつけ、規制プロセスに深く関与し、データガバナンスを強化できれば、私たちは結びついた未来を描き出す正しい道を歩むことができます。
Daniel の基調講演全文はこちらをご覧ください。Daniel の基調講演後の次なるアクションは展示フロアです。
SVP および GM、産業および商業 IoT、ロスサボルシクなどの、MG24 SensiML ブースのスマート・ロックのデモ
Jake Wood、シニアビジネス開発エンジニアによる Amazon Sidewalk On Air

Jake は AWS IoT Builders Livestream に参加し、Amazon Sidewalk と、開発者が Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk を使用して Amazon Sidewalk デバイスの構築を開始する方法について話しました。ライブストリームはこちらからご覧ください。
2 日目 アプリケーション・トレーニング・マネージャー、Martin Looker による、Thread デバイス上で Matter を構築する方法について

このクラスは、MG24 を使用して 4 つのグループに分けられ、 Thread デモでスマート照明 Matter を実行します。全員がうまくいったことを誇りに思います!
Mikko Savolainen、ワイヤレス・メッシュネットワークのための Bluetooth メッシュ 1.1 の機能と利点、マーケティング・ディレクター

Mikko は、Bluetooth SIG のメッシュネットワーキング規格の最新版である Bluetooth メッシュ 1.1 について触れ、大規模な商用ネットワークのニーズと課題に対処する多くの新機能を紹介しました。ここでは、デバイスのファームウェアのアップデートについて、彼がその内容を紹介します:「お客様からは、通常は実際に出向いて、1時間滞在し、スマートフォンで更新情報を確認するのは大変で費用もかかる、という声をいただきました。ディストリビューター機能を使用すると、ファームウェアの更新をリモートで行って確認することができます。
Edward Pawlak、スタッフ製品マーケティングマネージャーと、Wi-SUN でスマートシティ・アプリケーションを設計する方法

これは計測に焦点を当てた Wi-SUN セッションでした。Wi-SUN の能力と、それが現在スマートシティ空間にある他の規格にどのように関係しているかを理解することに注目していました。Ed は具体的な Wi-SUN アプリケーションにも触れ、次のように述べています。「Wi-SUN は本当の意味で、高いノード数を必要とするあらゆる種類の業界に適しています。駐車場、特に自動車の EV 充電でよく見かけます。このカバレッジを確保するには、サブ GHz と Wi-SUN が有効です。」
András Gnandt、製品マネージャーとともに、Mioty を使ってスマートシティ・インフラストラクチャを作成する

Mioty の対象となるアプリケーションは、電池駆動式スマート・メータリング、環境/産業モニタリング、農業などのセンサーデバイスを使用した超低消費電力のアプリケーションです。Andras は、LPWAN がエネルギー・ハーベスティング、低消費電力アプリケーションなどをいかに実現するかについて議論しました。
TinyML アプリケーション - 機械学習でスマートホーム製品のユーザ体験とセキュリティを強化する方法、IOT - AI/ML Wireless 担当のシニア製品マネージャー、Tamas Daranyi
Tamasは、機械学習を使用して、ドアロックの指紋検出/読み取りや、セキュリティ・ハブ/パネルとユニバーサル通信プロトコルを組み合わせて、ユーザ体験、ホームセキュリティ、安全性を向上させるなどのシグネチャを認識することについて話しました。
Tamas の主なポイント:TinyML のスペースは急速に拡大しており、IoT 通信とセンサーノードの効率、コンパクトさ、コストを考慮したスマート・ソリューションに対するニーズが高まっています。無線通信、機械学習アプリケーション、ビジネス・アプリケーションを統合した適切なハードウェアとソフトウェアを備えた、ワイヤレス SoC は、デバイスメーカーの迅速な市場投入を支援します。
単回使用医療機器 – 電力管理、Bluetooth Low Energy、シリコンレベルの暗号化のための設計の原則、スタッフ・ソリューション・アーキテクト、Nicola Wrachien

このセッションでは、Bluetooth Low Energy システム・オン・チップ (SoC) 技術と、シリコンレベルの暗号化について議論し、最終的に単回使用医療機器をグローバルな大量生産に耐えうるものにすることについて議論しました。単回使用医療機器のセキュリティとハードウェア・アクセラレーションに関して、Nicola は「単回使用医療機器は、セキュリティは甘く活用すべきではありません。データは暗号化され、ファームウェアは認証されなければなりません。ハードウェア・アクセラレータは必須です。」
エンベデッド賞の受賞者:AITAD と Silicon Labs

AITAD GmbH と当社の MG24 SoC が、当社の赤外線シャワー監視ソリューションの AI カテゴリーで Embedded World に認められました。私たちは、人検出用のこの安全なワイヤレス・ソリューションで AITAD GmbH と提携したことを誇りに思います。このパートナーシップの詳細については、近日公開予定の Talking IoT をご覧ください。
当社の SiWx917 Bluetooth LE と Wi-Fi 6 コンボ SoC も、エンベデッド賞の最終候補者でした。賞関連のトピックとしては、当社が組み込みコンピューティング設計賞を 2 回受賞したことを誇りに思います。Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro キットと SiWx917 用キット。
3 日目
IO-Linkワイヤレス – より高速で柔軟なマシンで鍵となること、CoreTigoとシニアシステムエンジニア、Roland Gémesi

CoreTigo の最高戦略・マーケティング責任者、Roland と Gabi Daniely は、IO-Link Wireless のアプリケーションと、シリコンが IO-Link Wireless が信頼性、レイテンシー、スケーラビリティの厳しい要件を満たすことをどのように実現するかについて説明しました。
Roland の主なポイント:ワイヤレス・クローズドループ・モーションコントロールのアプリケーションは、IO-Link Wireless 通信規格により実現可能になっています。
長距離・ローミングネットワークの新技術がもたらす新たな攻撃ベクトルに対するリソース制約のあるデバイスの保護 シニアビジネスデベロップメントエンジニア、 Jake Woodとの共同研究

Jakeは、長距離をローミングするIoTネットワークの普及が進んでいること、そのネットワーク上のデバイスがセキュリティに与える影響、そしてEFRの技術がそれらのリスクを軽減する方法について話しました。長距離ローミングネットワークについて、ジェイクは、「Amazon Sidewalk、Wi-SUN、Z-Wave 長距離が広く採用され、新しい機会が開かれ、それに伴い、リスクも増えています」述べました。
Matter セキュリティ - Thread や Wi-Fi プロトコル・セキュリティを補完する、堅牢なデバイス・レベルのセキュリティ・ソリューションを構築する方法、IoT セキュリティ製品マネージャー、Rohit Ravichandran

このセッションでは Rohitは、信頼できるキー・インジェクション、安全な鍵管理、セキュアブート、信頼できる実行環境(TEE)、ソフトウェア・セキュリティの強化、セキュアなデバッグ、不正開封防止、物理的にクローン不可能な機能(PUF)、などの堅牢なデバイス・セキュリティ・ソリューションの8つのコンポーネントについて説明しています。彼の重要なポイントは、セキュリティ・ソリューションのこの 8 つのコンポーネントに従うことで、 Matter 仕様 1.0 の一環として、最も重要なセキュリティ要件を満たすことができ、それにより安全なスマートホーム環境を確保します。
相互運用可能でセキュアなスマートホーム接続を実現するためのベストプラクティス、Arm、Tuya、シニア・システムエンジニアの Josh Norem

Arm と Tuya がパートナーたちが再会し、ベストプラクティスについて詳細に話し合い、Matter 認定デバイスを接続するシンプルさ、Matter 展開におけるセキュリティ攻撃の検出と軽減方法について実証しました。Tuya、Silicon Labs、Arm は、Arm のハードウェア・ルート・オブ・トラスト、Silicon Labs の Secure Vault テクノロジー、およびデータ保護をコアとする Tuya IoT PaaS を活用して、エンド・ツー・エンドの PSA (プラットフォーム・セキュリティ・アーキテクチャ) 認証済み Matter スタックを実装するために協力し合い、完全なデバイス・ツー・クラウド・セキュリティ・システムを作成しています。

10 つものさまざまなセッション、基調講演、ホールのパートナーブースへと進みましょう!Embedded World 2023 では、多くのことを見て、学ぶことができました。私が見た内容と、Silicon Labs の専門知識の多様性について垣間見ることができれば幸いです。2024 年10月に開催予定の Embedded World、そしてご自宅でぜひお会いしましょう!