より密着したスマートホームビジネスの構築 - ISP と電気通信のリーダーが IoT について知っておくべき 7 の事実
ブロードバンド・インターネットのサブスクリプションは、かつてはサービスプロバイダにとって、永遠に成長するお金のなる木のように思われていました。残念なことに、ほとんどの先進国市場で成長は鈍化し、大手 ISP と通信事業者たちは現在、スマートホームの変革を見越して Wi-Fi ゲートウェイに新しい IoT 機能を統合しています。しかし、Thread 802.15.4 ワイヤレスチップを CPE に導入し、何百万人もの加入者に展開するだけでは、実行可能なスマートホーム・ビジネスにはまだ十分ではありません。このブログでは、Silicon Labs の Christopher Ince が、ISP と通信業界のリーダーが、より安定したスマートホームビジネスを構築するために考慮すべき IoT の 7 つの側面について説明します。
ブロードバンドプラトー
わずか 20 年間で、世界の固定ブロードバンド接続の数は、2 億から15億接続へと約 8 倍に増加しました。ミレニアムの到来で本格化した歴史的な成長の時代は、世界中のインターネット・サービスプロバイダ(ISP)と通信事業者の運命を大きく変えました。Great cash cow(大きな利益を生み出す事業)、そう思ったかもしれません。確かに、そのような瞬間はありました。OECD ブロードバンドポータルによると、今日、ほとんどの先進国の固定ブロードバンド市場は飽和状態にあります。これにより、激しい競争、顧客獲得コストの増加、価格の下落、解約が続き、サービスプロバイダの収益は打撃を受けました。米国だけでも、ほぼ 3,000 ものブロードバンド ISP が、情報ハイウェイを家庭へと送り込むために、アメリカ人が毎月支払う金額を巡って戦いを繰り広げています。
インターネット・サービスプロバイダ(ISP)にとってのスマートホームのメリット
2022 年の世界の ISP 市場は 3,900 億米ドルと評価され、2032 年までに 5,660 億米ドルに達すると予測され、この期間中の CAGR は 3.9% で拡大しています。有望な業界予測にもかかわらず、古いブロードバンド成長戦略はもはや適用されず、サービスプロバイダはビジネスを成長させる新たな方法を必要としています。
新しいスマートホームサービスと IoT 接続技術をブロードバンド・サブスクリプションにまとめることは、大手 ISP と tTelcos がビジネスを加速するための最も有望な方法の 1 つになっています。
スマートホームと IoT は、サービスプロバイダに多くの確実なメリットをもたらします。Wi-Fi と並んでワイヤレス IoT ホーム接続の完全な提供者となり、現在の家庭や将来に対しても使用されるあらゆる種類の IoT デバイス接続を管理して最適化します。OpenThread Border Router (OTBR) 機能などのホーム IoT インフラストラクチャを所有することで、サービスプロバイダは、より大きなスマートホーム・エコシステムにおける戦略的地位を主張し、Amazon、Apple、Google、Samsung などのグローバルなスマートホームブランドと共に有意義で持続的なビジネスを行うことができます。スマートホームと IoT サービスはまた、サービスプロバイダが新しい収益源を実現し、顧客の付加価値を改善し、顧客維持を強化し、サブスクリプション・ビジネスを改善し、解約を削減するのに役立ちます。
図 1 インターネット・サービスプロバイダは、Wi-Fi を補完するために Thread 802.15.4 やその他の低消費電力ワイヤレスプロトコルを追加することで、従来の Wi-Fi CPE ベースをマルチプロトコル IoT ホームインフラストラクチャに変換します。
ISP と通信業界のリーダーが考慮すべき 7 つの IoT の側面
ISP や通信事業者は、コネクテッドスマートホームのワイヤレス IoT インフラストラクチャを所有することが彼らの役割であると認識している傾向を目の当たりにしています。しかし、Wi-Fi ホームゲートウェイ内に Thread 802.15.4 ワイヤレスチップを統合し、数百万の加入者に展開するだけでは不十分です。ISP と通信のリーダーがスマートホーム戦略をロックする前に考慮すべき IoT の 7 つの重要な側面があります。
- IoT インフラストラクチャ – 既存のレガシ CPE は通常、Wi-Fi 接続のみをサポートします。しかし、スマートホーム IoT デバイス市場は急速に拡大しており、Wi-Fi はすべてのデバイスタイプに最適なわけではありません。実際、多くの新興 IoT デバイスでは、Thread などのエネルギー効率の高い軽量メッシュ接続技術が使用されます。したがって、Wi-Fi、Thread、さらには Bluetooth Low Energy(LE)などその他のワイヤレス IoT 接続技術をサポートする、スケーラブルで将来を見据えた IoT ホームインフラストラクチャを構築することこそ、サービスプロバイダーが検討すべき第一歩です。現在および将来のすべてのホーム IoT 接続ニーズをカバーできる適切な IoT テクノロジーのセットはどのように選択できるのでしょうか?Silicon Labs は、サービスプロバイダやゲートウェイの製造メーカーがゲートウェイ上で OpenThread Border Router(OTBR)などの最適化されたワイヤレス・マルチプロトコル IoT ソリューションを実現できるようにサポートしてきた長年の経験があります。
- Matter Gateway – 前述のように、ワイヤレス IoT インフラストラクチャの実現は、スケーラブルで将来性のあるスマートホームビジネスに向けた第一歩です。しかし、IoT 接続プロバイダから、付加価値の高いスマートホーム・アプリケーションを顧客に提供することに至るまで、単にビジネスを強化したい場合は、Silicon Labs のマルチプロトコル・ワイヤレス SoC、MG21 MG24CPE で Matter Gateway 機能を有効にし、独自のブランド Matter エコシステム、Matter プロトコルを介してメーカーのデバイスをバンドルし、ユーザーがアプリ、Amazon、Apple、Google、Samsung を介してすべてを制御できるようにできます。
- ワイヤレスパフォーマンス – すべての家庭が、ワイヤレスに関する課題のユニークな組み合わせをサービスプロバイダに負わせています。コンクリートの壁、金属の表面、窓、その他の干渉源は、ユーザ体験を低下させ、カスタマーサービスセンターに負担をかけ、運用コストを増加させる可能性があります。サービスプロバイダとして、ゲートウェイがどのホーム環境にあるかに関係なく、ユーザ体験を向上させるために、ゲートウェイで IoT ワイヤレスパフォーマンスを最適化する必要があります。Silicon Labs の IoT ソリューションは、市場をリードするリンク・バジェットとアンテナの多様性を提供する MG24 マルチプロトコル・チップなど、優れたワイヤレス性能で有名で、家庭の隅々まで効率的な接続性を提供します。
- Wi-Fi の共存 – 従来の Wi-Fi 専用ホーム・ゲートウェイにより、サービスプロバイダーは 2.4 GHz マルチラジオ/マルチプロトコル干渉を心配する必要がありませんでした。しかし、Wi-Fi と Thread などの IoT ラジオを組み合わせたスマートホーム・ゲートウェイでは、新たな課題に直面します。Wi-Fi の共存を管理する方法は? Silicon Labs は、当社の高度なパケット伝送仲裁(PTA)や特許出願中の信号識別子機能などを使用して、ゲートウェイ上で最も効果的な Wi-Fi 共存ソリューションを設計するお手伝いをします。
- エネルギー消費量 – 2027 年に有効になるより厳格な新しいEU エコデザインスタンバイ規制 2023/826(HiNA)などのエネルギー規制により、消費者 CPE のスタンバイ消費電力は ≤7W に制限され、サービスプロバイダはゲートウェイ消費電力を大幅に削減することを余儀なくされます。Silicon Labs は、エネルギー効率の高いゲートウェイ設計のための多くのイノベーションを提供します。たとえば、特許申請中の Thread ソリューションや Bluetooth LE を使用して、夜間、週末、休暇中に、ユーザーやネットワーク事業者が電力を消費する Wi-Fi トランシーバーをリモートでオン/オフにすることができます。
- プラットフォーム統合 – 何百万もの家庭に拡張し、新しいデバイス、サービス、接続技術を今後何年にもわたってサポートするIoTインフラストラクチャを構築するには、数十のビルディングブロックをシームレスに統合する必要があります。これらを管理することは統合の悪夢になる可能性があります。サービスプロバイダの利便性を高めるために、Silicon Labs はスケーラブルで将来を見据えた IoT ホームインフラストラクチャを構築するためのエンドツーエンドのワンストップ・ショップ・ソリューションを提供します。これには、高性能および超低消費電力のマルチプロトコル・ワイヤレス・プロセッサ、事前検証済みのワイヤレス・ソフトウェア・スタック、ツール、セキュリティ、常に最新の Matter 実装、オンライン Matter Developer Journey、接続ラボが含まれ、公式認証テストを受ける前に、使いやすい環境でゲートウェイとデバイスをテストできます。
- 相互運用性 – ゲートウェイ、デバイス、プロトコル、エコシステム間のシームレスな相互運用性のないスマートホームソリューションは、指揮者のいない交響楽団のようなものです。デバイスが同じ曲を再生していない場合、ユーザ体験は損なわれ、顧客は不満を抱き、足で投票します。Silicon Labs は数十年にわたり、スマートホーム業界の指揮者となるために取り組んできました。当社は、テスト、検証済みのワイヤレス IoT および Matter ソリューションをゲートウェイやデバイス・メーカーの両方に提供し、標準準拠とシステムの相互運用性を完璧にし、すべてのコンポーネントが同じチューニングを再生するスマートホーム体験を構築できるようにしています。
Silicon Labs と協力してスマートホームシンフォニーを実施する
スマートホーム事業を立ち上げる予定ですか?それとも、既存のスマートホームや IoT サービスを改善したいですか?
私たちが指揮者になれるかどうか、またスマートホームシンフォニーの作曲をお手伝いできるかどうか、当社までお問い合わせください。