エネルギー移行の背後にある Silicon Labs IoT ソリューション

2024 年 2 月 2 日 | Silicon Labs | この記事は 3 分で読めます

急速に温暖化する気候と温室効果ガスの排出削減を求める緊急の呼びかけに直面して、私たちの電気の作り方や使い方が注目されてきました。エネルギー生産、送電、消費システム、つまりグリッドが再考され、さまざまな業界のイノベーターたちが課題に立ち向かい、適切に「エネルギー移行」と呼ばれているものを推進しています。

政府、公益事業会社、気候技術企業などの大手企業は、IoT をエネルギー移行に不可欠なツールとして特定しています。ワイヤレス接続と人工知能や機械学習(AI/ML)などの新興テクノロジーを活用してスマートシティを創造することで、すでに効率は向上し、エネルギー使用量が減少し、グリッドへの負荷が軽減され、消費者のコストが削減されています。スマートシティのエコシステムは、個々のスタンドアロン製品の使用から、相互接続された製品システムへとシフトしています。

Silicon Labs は、IoT の業界リーダーとして優れた実績を誇り、接続性ベースのデジタル・スマートシティおよびエネルギー効率ソリューションを開発しているあらゆる企業にとって貴重な資産です。

 

エネルギー移行ソリューションにおける Silicon Labs の役割

Silicon Labs は、私たちの世界と生活を向上させる製品を設計する IoT 開発者向けにハードウェア、ソフトウェア、ソリューションを開発しています。システム・オン・チップ(SoC)の多様な選択、すべてのメジャーおよびマイナーな IoT 規格とプロトコルに関する専門知識、並外れた高い品質とセキュリティ基準により、エネルギー管理、電化、流通を改革している変革者をサポートしています。

この分野における当社の強みの好例が、Silicon Labs の FG25 サブ GHz ワイヤレス SoC の最近のリリースです。この製品は、より高速な処理速度、大きなメモリ、スマート・メータリングやビルディング・オートメーションなどのスマートシティ・アプリケーション向けに特別に設計された内蔵長距離トランスミッタを特長としています。SoC は、マルチレート OFDM、FSK、O-QPSK などの複数の変調方式を備えており、高周波数帯域で動作するデバイスからの干渉を防止しながら、効率的なデータ伝送と他のスマートデバイスとの相互運用性を促進し、高密度でノイズの多い環境での使用に最適です。また、これらは Wi-SUN FAN(ワイヤレス・スマート・ユビキタス・ネットワーク、フィールド・エリア・ネットワーク)認定も受けており、将来の都市技術の展開を推進する IoT 開発者にとって将来性のあるオプションとして認定されています。

 

Silicon Labs の IoT ソリューションが現実に与えるエネルギー・グリッドの影響

FG25 チップファミリーは、すでに現実世界の都市インフラでテストされており、真のゲームチェンジャーであることが証明されています。

日本は、2014 年以来、エネルギーグリッドを回復力という名で更新しています。日本では、スマートシティ開発の重要な実現要因として Wi-SUN がすでに大規模に導入されており、2024 年までに従来の電力メーターの 80% をスマートメーターに置き換えるという目標の達成に向けて、勢いが増しています。日本の野心的なエネルギー転換に関わっている多くの企業の 1 つである長野日本ラジオ株式会社は、この目標を支援するためにスマートメーターおよび関連インフラのためのモジュールを開発しています。FG25 サブ GHz SoC は、Wi-SUN 互換性、高性能速度、Silicon Labs のシグネチャーである Secure Vault℠ 技術に含まれる優れたセキュリティ機能により、このベンチャーにとって当然のハードウェア選択でした。長野日本ラジオ株式会社における FG25 SoC の使用 スマートメーター向けのハードウェアソリューションは、簡単な大規模展開、一貫した高品質のサービス、普遍的に保護されたデータを確保しました。

インドは、エネルギーシステムの非効率性を排除し、エネルギー窃盗を防ぐために、2026 年までに 2 億 5,000 万台の従来の電力メーターをスマートメーターに置き換えるという、同様のスマートメーターの目標を実施しました。ナローバンド・メッシュネットワーキングのグローバル・リーダーである CyanConnode は、Silicon Labs の FG25 サブ GHz SoC と FAN 認定 Wi-SUN スタックを使用してこの取り組みをサポートしました。CyanConnode は Silicon Labs と連携し、独自のハードウェアとソフトウェアを使用し続ける代わりに、堅牢で信頼性の高いメッシュネットワークの開発により多くの時間とリソースを費やしながら、高品質で低レイテンシー、安全な製品を顧客に提供できるようになりました。

Silicon Labs の長年の協力者であり、業界を定義するエネルギー管理会社である Landis+GYR は、公益事業者の顧客向けに Wi-SUN 互換ソリューションを開発する際、この FG25 ラインを使用しました。Silicon Labs の SoC の使用は、Wi-SUN の使用がより普及するにつれて、将来の成功のために顧客をセットアップしました。FG25 SoC は、Landis+GYRが過去に使用してきた独自のソフトウェアと同時互換であり、同社が製造した以前のモジュールで使用していた FG12 SoC と同じフォームファクタを持ち、後方互換性を確保し、顧客を置き去りにすることはありません。Landis+GYR との長いパートナーシップにより、Silicon Labs は Landis+GYR がサービスを提供する市場で、情報に基づいた持続可能なリソース管理を一体的にサポートできるようになりました。私たちは、可能性の限界を押し広げ続け、常に改善を続けるエネルギーソリューションを協力者とその顧客に届けることを非常に嬉しく思っています。

 

Silicon Labs のイノベーションがエネルギー移行を推進

私たちの集合的なエネルギー習慣を変える緊急の必要性を認識し、Silicon Labs はスマートシティ、スマートグリッド、および電気化技術の開発と展開を推進している先見の明者を支援することにコミットしています。当社は、信頼性が高く、安全で、適応可能なハードウェアおよびソフトウェアソリューションを設計し、ミッション主導の IoT イノベーターとの生産的なパートナーシップを形成し、エネルギー使用量と消費の迅速かつ効率的な変化を強化しています。そうすることで、Silicon Labs はスマート・シティによって想定される明るい未来を現実のものにすることを目指しています。

Silicon Labs
Silicon Labs
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software