Wi-Fi 6 ソリューションは AI/ML Edge AI用アクセラレータを搭載

Silicon Labsの SiWx917 Wi-Fi 6 ソリューションは AI/ML ガイド付き開発者ジャーニーを伴うアクセラレータを搭載

2025 年 9 月 12 日 | Kalevi Ratschunas | この記事は 2 分で読めます

Silicon Labs のSiWx917超低消費電力 Wi-Fi 6製品ファミリーは、AI/MLハードウェア・アクセラレータの一般提供(GA)の段階に達しました。ガイド付き機械学習 (ML) 開発ジャーニーやその他のツールを備えた SiWx917は、誰にとってもIoT (AIoT) 上の人工知能 (AI) を利用しやすいものにし、Wi-Fi IoT デバイス・メーカーのエッジ AI 変革を加速します。


エッジ AI の変革

世界はAI主導になりました。従来のルールベースのプログラミングでは到底達成できないような、よりスマートなアルゴリズムにより、AIは精度を向上させ、機能を強化し、想像可能なほぼすべてのもの、機能、システムに対して新しいユースケースを実現します。AIのメリットを活用できるあらゆるものは、今この瞬間にも、その能力で強化されつつあります。しかし、この素晴らしい技術革命の舞台裏では、大きな変革が起こっています。クラウドコンピューティングは長年にわたりAI/ML支配的なで地位を占めてきましたが、現在、集中型モデルは、ネットワークのエッジやIoTデバイス上でも動作する分散型アーキテクチャからの挑戦を受けています。Edge AIは、明確で定量化可能なメリットによって推進される根本的な変革です。


Edge AIのメリット

クラウドコンピューティングはAIを普及させる上で効果的であることが証明されていますが、いくつかの重要な課題にも直面しています。データをクラウドに送信し、戻す際の遅延は、リアルタイムアプリケーションには対応しません。クラウドサーバー上で機密データを処理して保存すると、プライバシーとセキュリティに関する懸念が生じます。膨大な量のデータが原因で、ネットワークの混雑が常態化し、クラウドストレージが溢れ、エネルギー消費とCO2排出量の増加を引き起こしています。

エッジAIは、計算処理を数十億のノードに分散させます。MLモデルは、データが生成される場所に近いIoTデバイス上で直接実行され、あらゆるデータをクラウドに送信する必要がなくなります。IoT 接続の普及、SiWx917のようなワイヤレス・マイクロコントローラのAI/ML ハードウェア・アクセラレーションの急速な進歩、そして使いやすい ML 開発ツールが相俟って、リソースに制約のあるコンパクトなデバイス上で、高度な ML 計算を直接実行できるようになりました。

デバイス上でのAI/ML実行により、何十億ものスマート家電製品、IoTセンサー、スマートカメラ、産業機器、その他多くのスマートデバイスが、クラウドに頼ることなく、データを処理し、自律的に意思決定を行えるようになりました。その結果、処理速度の向上、リアルタイムの応答、回復力のあるアプリケーション、ネットワークやデータストレージへの負荷の低減が実現します。データは生成された場所に留まるため、プライバシーとセキュリティが向上します。


SiWG917 AI/ML アクセラレータと開発ツール

SiWG917 (SiWx917製品ファミリーの一部)は、エネルギー効率が高く、バッテリー駆動の IoT デバイス向けの超低消費電力 Wi-Fi 6および Bluetooth Low Energy ワイヤレス MCU です。包括的なEdge AI対応システムは、Matterプロトコルのサポート、強力なアプリケーションマイクロコントローラーを備えたデュアルプロセッサー・アーキテクチャ、ネットワーク・ワイヤレス・プロセッサー(NWP)、および大容量のSRAM、PSRAM、フラッシュメモリを特徴としています。SiWG917は、豊富な周辺装置セットと高い GPIO数により、あらゆるスマート IoT アプリケーションに対応する汎用性の高いワイヤレス MCU ソリューションとなっています。

SiWG917 の専用AI/ML ハードウェア・アクセラレータは、エネルギー効率の高い ML 推論用に最適化されており、Arm Cortex-M4 アプリケーション MCU をオフロードします。デバイス上で最適化されたAI/ML推論機能には、予知保全、環境モニタリング、異常検知、音声および音声検知、低解像度ビジョンユースケースなどの時系列データ処理MLモデルの実行が含まれます。

SiWG917 の専用AI/ML ハードウェアブロックは、エネルギー効率の高い TinyML ワークロード向けに最適化されています。専用のアクセラレータで320 MOPを実行するため、Cortex-M4 マイクロコントローラーから負荷が軽減され、アプリケーションの処理が可能になります。これによりSiWG917、エネルギー効率の高いバッテリー駆動の Edge AI デバイスに、革新的な変化がもたらされます。


エッジ AI は IoT 開発者にアクセス可能に

すべての開発者が AIoT にアクセスできるようにするため、SiWG917AI/MLアクセラレータには AI/ML Simplicity SDK用拡張機能 が搭載されており、標準的 CMSIS-NN インターフェイスを介してアクセラレータをシームレスに使用できます。ML SDK には、IoT デバイス上でコンパクトで効率的な ML モデルを実行するマイクロコントローラ向けの TensorFlow Lite Micro (LiteRT) 最適化が含まれています。

当社のオンライン AI/ML開発者ジャーニーガイドは、サンプルアプリ、ツール、パートナーリストによるエンドツーエンドの開発フローをガイドしてくれるので、Edge AI イノベーションがより容易なものになります。経験豊富な埋め込み専門エンジニアでも、エッジで探求するデータ・サイエンティストでも、 SiWG917は ML モデルのトレーニングから展開までのシームレスなパスを提供します。


SiWx917でAI/MLに関する詳細を知る

Kalevi Ratschunas
Kalevi Ratschunas
シニア製品マーケティング・マネージャー
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software