Bluetooth で開発
-
47:30
-
30:09
-
2:10
-
6:00
-
15:25
この資料は、 Bluetooth 200 の 1 / 6 です:Bluetooth で開発する
Silicon Lab のセキュアでインテリジェントなコネクテッド・マイクロコントローラを使用した Bluetooth デバイスの開発について
Silicon Lab のセキュアでインテリジェントなコネクテッド・マイクロコントローラを使用した Bluetooth デバイスの開発について
概要
Bluetooth チャネルサウンディングは、位相ベース測距(PBR)とラウンドトリップタイム(RTT)を用いて、ワイヤレスデバイス間の距離を正確かつ安全に測定するBluetooth LE の新しい機能です。このビデオでは、Silicon Labs の Bluetooth チャネルサウンディングの始め方、サンプル・アプリケーションのプログラミング方法、および Simplicity Studio のチャネルサウンディング・アナライザーを使用して 2 つの開発ボード間の距離を測定する方法について学びます。
また、このビデオでは、実世界の距離測定のデモや、チャネルサウンディングと RSSI ベース測距の比較、さらに自動マッピングのデモを通じて、複数のデバイスを使用して相対位置を自動的に特定する方法を紹介します。
取り上げるトピック:
- Bluetooth チャネルサウンディングとは何か、その仕組み
- 位相ベース測定(PBR)とラウンドトリップタイム(RTT)
- チャネルサウンディングのサンプル・アプリケーションのプログラミング
- Simplicity Studio のチャネルサウンディング・アナライザーの使用
- 2 つの Bluetooth デバイス間の距離の測定
- チャネルサウンディングとRSSI測定の比較
- 近接検出、資産追跡、ジオフェンシングなどの Bluetooth チャネルサウンディングの用途
- 複数のチャネルサウンディングデバイスを使用した自動トポロジー・マッピング
- 他の無線測位技術との比較した場合の利点と限界
リソース:
- Bluetooth チャネルサウンディング
- Bluetooth チャネルサウンディング開発キット(xG24-DK2606A)
- Bluetooth チャネルサウンディングの基礎
- Bluetooth チャネルサウンディング開発者ガイド
- Silicon LabsのBluetooth ソリューション
- Simplicity Studio
ハードウェア:
Bluetooth チャネルサウンディング開発キット(xG24-DK2606A)