ビデオ素材

BT-205:クイックスタート - Bluetooth 用エナジー・ハーベスティング(環境発電)

この資料は、 Bluetooth 200 の 1 / 5 です:Bluetooth で開発する

Silicon Lab のセキュアでインテリジェントなコネクテッド・マイクロコントローラを使用した Bluetooth デバイスの開発について

概要

アンビエント IoT はIoTの中で最も急速に成長しているセクターの 1 つになっており、多くのデバイスメーカーが、バッテリーレス電源で動作しながら、高いパフォーマンスと信頼性を提供することを目指しています。このビデオでは、Silicon Labsとe-peas の xG22-EK8200A エナジー・ハーベスティング・キット を使用して、これらの要件を満たす Bluetooth アプリケーションの作成を開始する方法について説明します。キットに含まれるもの:

  1. EFR32xG22E エクスプローラー・キット - このボードに搭載されている SoC は、 エナジー・ハーベスティング・アプリケーション専用に設計されており、Bluetooth LE および Zigbee のワイヤレス・プロトコルに対応しています。
  2. バッテリー・シールド - コイン型電池から電力を供給することで、低消費電力シナリオの評価が可能になります。
  3. キネティック・ボタン・シールド - データパケットを送信するためにエネルギーを断続的に供給します。
  4. デュアル・ハーベスター・シールド - 時間の経過に伴う電力の収集、蓄積、使用が可能で、1つまたは2つの電力源から同時にエネルギーを収集できるため、さまざまなエナジー・ハーベスティング・デバイスの検証が可能になります。
        閉じる
        ロードの結果
        Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software