ビデオ素材

WFI-112:Quick Look - SiWG917Y 電池不要のWi-Fi 6センサー

この資料は、 Wi-Fi 110の1/4/ : Wi-Fi を使った開発の1/1です。

この一連のビデオでは、 SiWx91xファミリーを使用して Wi-Fi アプリケーションを開発する方法について説明します。

概要

Sigma Connectivity が開発した電池不要のWi-Fi 6 センサー・デバイスをご覧ください。この基板は、Silicon Labs のエネルギー効率の高いSiWG917Yモジュールを使用して、Wi-Fi 6 の目標覚醒タイム(TWT)機能を活用し、ソーラーパネルでセンサーに電力を供給しながら消費電力を削減します。通常の温度、湿度、圧力の読み取り値を取得し、Wi-Fi経由で送信します。

詳細情報:

        閉じる
        ロードの結果
        Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software