この資料は、 Wi-Fi 110の3/4 : Wi-Fi を使った開発の1/1です。
この一連のビデオでは、 SiWx91xファミリーを使用して Wi-Fi アプリケーションを開発する方法について説明します。
この一連のビデオでは、 SiWx91xファミリーを使用して Wi-Fi アプリケーションを開発する方法について説明します。
概要
このプロジェクトベースの開発ラボでは、Silicon Labs のエネルギー効率の高い SiWG917 Wi-Fi 6 SoC を使用した Wi-Fi HTTP サーバーの作成について説明します。Simplicity Studio v5 IDE に含まれている基本的な HTTP サーバーの例から始めます。その後、タイマー値とボタン状態を含む自動更新 HTML ページを提供するように拡張されます。結合および再結合プロセスも改善されてより堅牢になります。アプリケーションの作成に使用される API については、その過程でカバーされます。
注: SiWG917 がスリープモードの場合、自動的にプログラミング・モードに設定できず、点滅が機能しません。手動でプログラミング・モードにするには、RESETボタンとISPボタンを一度に押し、ISPボタンを放してからRESETボタンを放します。
ハードウェア:
- Silicon LabsSiWx917Pro キット
- Silicon Labs SiWx917M 開発キット
- Ezurio SL917 Veda エクスプローラー・キット
- Ezurio Veda SL917 クリック・キット
ソフトウェア:
追加の資料
製品
必要なハードウェア:
Silicon Labs SiWx91x Pro/Dev/Explorerキット
Ezurio SI917Y Veda Explorerキット