概要
この一連のビデオでは、Wi-Fi 6およびBluetooth LE 5.4接続を備えたエネルギー効率の高いSoCおよびモジュールのSiWx91xファミリーを使用して、Wi-Fiアプリケーションを開発する方法を説明します。
知識レベル:
初級必要なハードウェア:
Silicon Labs SiWx91x Pro/Dev/Explorer キットボード
この一連のビデオでは、 SiWx91xファミリーを使用して Wi-Fi アプリケーションを開発する方法について説明します。
この一連のビデオでは、Wi-Fi 6およびBluetooth LE 5.4接続を備えたエネルギー効率の高いSoCおよびモジュールのSiWx91xファミリーを使用して、Wi-Fiアプリケーションを開発する方法を説明します。
Silicon Labs SiWx91x Pro/Dev/Explorer キットボード
少なくとも1つの列を選択してください。