ビデオ素材

WFI-111:クイック・スタート - Simplicity Studio v5 を使用した SiWx91x Wi-Fi アプリケーション開発

この資料は、 Wi-Fi 110の1/4/ : Wi-Fi を使った開発の1/1です。

この一連のビデオでは、 SiWx91xファミリーを使用して Wi-Fi アプリケーションを開発する方法について説明します。

概要

Silicon Labs の Wi-Fi チップの SiWx91xファミリーは、Wi-Fi、Matter over Wi-FiおよびBluetooth LE を使用して、エネルギー効率の高い IoT デバイスを作成するのに最適です。 このビデオでは、開発キットの概要、Simplicity Studio v5 IDE でのボードの設定、最初のアプリケーションの作成、コンパイル、フラッシュ、実行など、開発を開始する方法を説明します。

ハードウェア:

ソフトウェア:

追加の資料

必要なハードウェア:

Silicon Labs SiWx91x Pro/Dev/Explorerキット

Ezurio SI917Y Veda Explorerキット

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software