この Tech Talk について
Silicon Labs は、マルチプロトコル Wi-Fi SoC とモジュールの幅広いポートフォリオを提供しています。既存の RS9116 製品ファミリは、シングルバンド QMS IC、B00 モジュール、そしてデュアルバンド CC0 モジュールと CC1 モジュールで構成されています。これらのすべてのバリアントは、Wi-Fi 4、BT クラシック、BLE プロトコルをサポートしています。今後の SiWx917M QMS IC は、Wi-Fi 6 と BLE をサポートするシングルバンド IC で、統合された ARM® Cortex® M4 プロセッサーで SoC モードもサポートします。この Tech Talk では、デバイスの使用時に従うべき設計ガイドラインについて説明します。プレゼンテーションでは、電源設計、RF マッチング、ホストインターフェース設計、認証プロセスなどについて説明します。また、設計フローを裏付ける広範な文書も用意されており、スライドで参照しています。このプレゼンテーションを期待すると、当社の製品で簡単にデザインできます。
以下の付随するスライドと記録済みセッションを見ることができます。
講演者
Vikas Thukuntla
エンジニアリング・マネージャー - 製品 & アプリケーション
Silicon Labs
時間
40 分間のプレゼンテーション
20 分間の Q&A