この Tech Talk について
このセッションでは、パートナーである Ezurio(旧 Laird Connectivity)を招き、Silicon Labs の SiWx917 IC を搭載した Veda SL917 モジュールの最近の発売について話し合います。このモジュールは事前認証済みのグローバル承認を提供し、Veda SL917 は Wi-Fi 6 + Bluetooth LE の実装を求める超低消費電力設計のための柔軟な開発パスを拡張します。ここでは、開発者が Simplicity Studio を使用して Veda SL917 エクスプローラー・ボードの SoC モードで WiSeConnect SDK をコンパイルし、ホスト・コントローラーで Veda SL917 MikroE クリック・ボードを使用して NCP モードで SDK を実行する方法のデモを通して説明します。このセッションでは、Ezurio の Cavas Software Suite 内での Veda SL917 を対象とする埋め込み Pyron のサポートも紹介します。
以下の付随するスライドと記録済みセッションを見ることができます。
講演者
Isaac Sanchez
Partner Manager
Silicon Labs
Andy Rose
Wi-Fi および Bluetooth 担当Senior Product Manager
Ezurio
時間
45 分間のプレゼンテーション
15 分間の Q&A