概要
以下のブートキャンプでは、Silicon Labs EmberZNet Stack と Simplicity Studio IDE を使用して、IoT 技術の開発に関する実践的な体験を提供することに焦点を当てています。Zigbee の簡単な紹介を行い、その後、独自の Zigbee ネットワークを開発するための一連のワークショップを受講することができます。また、より詳細な学習のために、他の Silicon Labs のドキュメントを参照することもできます。
実践的なチュートリアルを修了すると、Simplicity Studio IDE を使用して Zigbee を利用するアプリケーションを構築、カスタマイズ、実装する方法を学ぶことができます。
Zigbee プロトコルを実装し、Simplicity Studio v5 に慣れるための一連の実践モジュールをご用意しました。各モジュールは以前のモジュールに基づいて構築されているため、順を追って完了させることを強くお勧めします。
知識レベル:
初級システム要件
Simplicity Studio のインストール
*QSG-180: Zigbee EmberZNet クイックスタートガイド
必要なハードウェア:
以下のキットのいずれか
*QSG-180 は、Zigbee EmberZNet および Silicon Labs 開発ハードウェアを初めて使用する開発者向けに設計されています。これは、SoC の EFR32MG ファミリのアプリケーションの設定、構築、インストールに関する基本情報を提供します。Zigbee Boot Camp の前に QSG-180 を完了させることをお勧めします。